卡車拖車不間斷供能:e-spool flex 電纜捲筒幫助物流更安全

9 10 月, 2025

igus 的電纜捲筒為卡車拖車的電源提供了可靠的解決方案,無需集電滑環,節省空間且用途廣泛。

卡車拖車上的電源連接故障可能會導致整個物流停擺,帶有集電滑環的電纜捲筒是一個常見的問題。igus 憑藉 e-spool flex 電纜捲筒推出了一種新型解決方案,它不需要集電滑環,即使在惡劣條件下也能提供可靠的供能。

一輛卡車倒車駛入物流中心的坡道,司機放下尾門,將拖車連接到外部電源接口,但車內的照明燈仍熄滅。問題在於:電纜捲筒故障,延遲卸貨,按時交貨成為挑戰。igus 拖鏈系統產品經理 Michael Ditz 解釋:「電纜捲筒是標準配置,尤其是在裝卸區,但它們也是一個薄弱環節。」在捲繞和放捲過程中,旋轉接點確保電流在固定連接和旋轉電纜之間流動。反覆使用的腐蝕及鏽蝕會導致故障,為了提高電源的可靠性,igus 開發了 e-spool flex 電纜捲筒,其精巧的設計使其特別安全。

無集電滑環,緊湊且靈活

e-spool flex 電纜捲筒與傳統電纜捲筒的不同之處在於它不需要集電滑環,只需一條電纜即可運行,無需分成兩部分,電線也不會中斷。電纜捲筒內側的螺旋導引確保電纜在捲繞和放捲的過程中不會扭曲,客戶將幾公尺長的電纜放入導軌的凹槽中,他們捲起剩餘的長度,並將電纜捲筒插入到一個可以在各個位置擰緊的底座中。電纜接頭始終保持在原位,並可連接到拖車電子設備,例如照明、空調或通風設備。當卡車司機最終拉動電纜時,由於螺旋引力,電纜可以鬆開,而無需旋轉連接器。由於沒有使用可能腐蝕的相關零件,裝卸坡道的電源不再容易發生故障。

測試實驗室證實:e-spool flex 電纜捲筒以長使用壽命令人印象深刻

在位於科隆的 5,500 平方公尺的 igus 實驗室進行的測試表明,該系統的產品壽命約 10,000 次往返次數。按照每天兩次裝卸過程、每年 365 天計算,這相當於使用壽命約 14 年。由於該產品的耐用性和可靠性,與簡單的電纜捲筒相比,雖然投資成本較高,但很快就能獲得投資回報。igus 提供不同版本的 e-spool flex 電纜捲筒,以滿足各種應用的要求,適用於直徑 5 至 15 毫米、延伸長度 5 至 25 公尺的電纜。根據需求,可提供手動曲柄或帶有止動彈簧、卡扣機構和回縮煞車的自動捲筒裝置。自動捲取裝置進行捲取。在物流壓力日益增大、道路交通擁堵、裝卸過程時間緊迫的時代,無集電滑環的電纜捲筒可以幫助確保卡車拖車更可靠地工作,並減少意外停機時間。

除了 e-spool flex 電纜捲筒外, igus 還提供其他拖鏈、滑動軸承和線性滑軌,可提高車輛內部和車輛的可靠性。您可以在這裡找到更多資訊: https://www.igus.eu/industry/commercial-vehicles

圖片說明:

圖片 PM4425-1 裝卸區供電採用無集電滑環的 e-spool flex 電纜捲筒,可協助客戶提高卡車拖車的可靠性。(來源:igus GmbH)

在文章底下評論

請填寫您的意見。

在意見被處理之前,您的意見將會由管理員來保管。