夏日度假 2.0:服務機器人直接將飲料送到您的房間
5 12 月, 2024
總部位於慕尼黑的 Robotise Technologies GmbH 利用 igus 節省空間的拖鏈打造出自主移動機器人服務員

在海灘上度過漫長的一天後,您可以在飯店房間裡享用迷你吧中的飲料。但在一些酒店裡,情況卻截然不同。讓客人驚喜的是,總部位於慕尼黑的 Robotise Technologies GmbH 的機器人 JEEVES 出現了。這種服務機器人可以取代多達 300 個迷你吧,在員工短缺的情況下為飯店減輕壓力。工程師們依靠 igus 節省空間、安全的拖鏈來引導能源和數據電纜,使它們能夠不間斷地工作。
如果您渴了或餓了,只需用房間裡的電話打個電話,或透過應用程式傳送訊息,就能啟動 JEEVES。它看起來就像《星球大戰》中的 R2D2。這個高 124 釐米、重 100 公斤的服務機器人配備了雷射系統、3D 攝影機和距離感測器,可以自動前往客人的房間,甚至可以使用電梯。到達房間時,JEEVES 會透過電話或應用程式通知您。您打開門,選擇產品(例如冰啤酒、能量飲料或一包花生),然後使用大型觸控面板付款。四個抽屜中的一個會自動打開,配送所選產品。只是技術噱頭?Robotise Technologies GmbH 深信它的潛力遠不止於此。只需一個機器人,酒店就能節省 300 個迷你吧的補充和清潔費用,同時還能省去小冰箱的電費。展覽、食堂、辦公室、機場、博物館和餐廳將來也能從中受益。
機器人的弱點之一:電力和數據電纜的導向
JEEVES 展示了自動化在人們生活中扮演越來越重要的角色,令人印象深刻。然而,這種發展需要技術上的可靠性。Robotise Technologies 工程主管 Clemens Beckmann 解釋:「如果機器人服務員出現故障,會引起客人的不滿。因此,我們非常重視 JEEVES 的可靠性。」一個常見的問題是機器人內部電纜的導向,這些電纜負責傳輸能量和數據,例如與可伸縮隔間中的感測器之間的傳輸,機器人透過這些感測器識別放入和取出的產品。電纜可能會因彎曲過度而斷裂,或凍結在冰箱的冷卻板上。Beckmann 說:「為避免這種情況的發生,並確保電纜安全地移動,我們選擇了 igus 的 E2.10 拖鏈系列。」
igus 的拖鏈確保了最大的儲存空間,讓您高枕無憂
igus 的 E2.10 系列以其節省空間的設計給工程師留下了深刻的印象,為產品創造了充足的儲存空間。可安全容納電力和數據電纜的 e-chains 安裝在抽屜導軌上方,內寬 18 毫米,內高 10 毫米,彎曲半徑僅為 28 毫米。據 Robotise Technologies GmbH 稱,這使得這些拖鏈成為市場上最緊湊的解決方案。由於採用高性能工程塑膠製成,它們在可靠性和耐用性方面也很出色,具有極強的耐磨性,適用於廣泛的溫度範圍。堅固耐用降低了維修保養的時間,對機器人的成本效益產生了正面影響,該機器人將在整個歐洲投入使用。此外,鏈節的運動特別安靜,在打開和關閉隔板時,不會產生干擾噪音。
最後還有一個問題:為什麼機器人叫 JEEVES?答案是:JEEVES 是英國作家 P.G. Wodehouse 小說中的一個標誌性人物。他是主人公 Bertie Wooster 的僕人,總是提供貼心的服務。