好戲登場:igus 推出用於路演的新型 XXL 卡車

27 5 月, 2024

設計師、技術人員和公司員工可以在工作場所直接體驗新的 motion plastics 動態工程塑膠產品和全系列產品

設計師、技術人員和公司員工可以在工作場所直接體驗新的 motion plastics 動態工程塑膠產品和全系列產品

如果您沒有時間逛展,展覽車也能直接來到家門口:igus 現在推出了一輛新型 XXL 卡車,在歐洲各地移動路演。就像變形金剛一樣,這輛卡車可以變身為帶屋頂的展覽攤位,供現場客戶使用。車上裝有由免潤滑、耐用的高性能工程塑膠製成的創新產品,可在降低成本的同時增加生產力。感興趣的公司現在就可以立即預約。

「媽媽,快看!又是那輛橘色的卡車」孩子們以後可能會經常在後座上這樣說。因為 igus 的新型路演車非常吸睛。曳引車和拖車從上到下漆成亮橘色,並裝飾有白色的公司標誌,比任何消防車都要醒目。當這輛長 15 公尺、配備六缸引擎和 190hp 馬力的 XXL 卡車抵達目的地時,它就變得更加迷人了。在那裡,卡車化身變形金剛。在一個小時內,igus 員工就能把它變成一個展覽攤位。展開由兩部分組成的側板。其中一半成為頂篷,另一半成為露臺,將卡車內部擴展為一個大型展示區。即使從遠處看,也能看到擺放著數百種不同產品的貨架、高腳桌和大型電視,甚至還有一個用柵欄模組固定的車頂露臺。客戶可以從梯子爬上拖車,從空中俯瞰自己的公司。在冬季,暖氣設備可確保展示區域溫度適宜。

新成員:智慧自潤軸承、智慧拖鏈系統、智慧低成本機器人

客戶能在新的路演車上看到什麼呢?確保提高產業生產力的研發成果。例如,用於工業 4.0 時代的智慧工程塑膠。拖鏈和耐彎曲電纜、自潤軸承、魚眼軸承、轉盤軸承以及線性滑軌現在都整合智慧感測器,除了節省成本和預測性保養外,還能進行即時狀態監測。ReBeL 也是路演的一部分。這款低成本的即裝即用協作機器人裝備齊全,價格僅為 4,970 歐元,幾乎完全由高性能工程塑膠製成,使各種規模的公司都能以合理的價格開始自動化。igus 自潤軸承和線性科技執行長 Tobias Vogel 說:「XXL 卡車為企業提供了一個機會,讓他們足不出戶就能全方位親身體驗我們的各種產品:從最小的乾式自潤軸承到重負載齒型皮帶滑台,再到可快速安裝的拖鏈和耐彎曲電纜。有了這輛新卡車,我們還可以在展覽之外展示我們的產品系列。此外,我們的專家能夠隨時提供建議並討論可能的應用。」

路演車隊不斷壯大

隨著新 XXL 卡車的加入,位於科隆的工程塑膠專家正在擴大其路演車隊。自 2022 年以來,一輛稍小的卡車已經上路。 兩輛路演拖車也是車隊的一部分。僅在過去兩年中,igus 就舉行了 1,000 多場不同的行銷活動和內部展覽。從去年開始,一輛裝有低成本機器人的橘紫拚色貨車也開始拜訪歐洲各地的客戶。igus 拖鏈系統執行長 Michael Blass 強調:「很多公司非常喜歡我們的路演活動,他們不僅能了解到領先的技術,親身發掘他們的具體應用如何從我們的產品中獲益。因此,我們很高興能透過新型 XXL 卡車為我們的路演增加實力。」

如果您想親眼目睹 igus 路演的優勢,可以輕鬆線上預約

Filename: PM1024-1.jpg

Filename: PM1024-TW.doc

Filename: PM1024-TW.pdf

文章關鍵字: