專業賽車模擬器,展開冒險之旅!
30 10 月, 2024
Greaves 3D Engineering 使用 45 個 igus® 零組件製作可折疊模擬器,例如免保養 drylin® 線性滑軌和驅動技術

英國 Greaves 3D 工程公司開發了一款名為 ” The Ultimate Driver Rig ” 的專業賽車模擬器,可以快速折疊並存放在運輸箱中,這使得前往賽馬場、展覽和公司活動的運輸變得更加容易。為了減少保養工作,除了 igus® 的拖鏈和自潤軸承外,工程師還使用堅固且免潤滑的線性驅動技術。
當車主打開 Ultimate Drivers Rig 的運輸箱時,他們可以透過滾輪將賽車模擬器的底盤在坡道上移動到地面。然後,開始了一個酷炫的過程,讓人想起 ” 變形金剛 ” 這樣的科幻電影。駕駛員展開三個 32 英吋的遊戲顯示器,提供超廣角視野。接著駕駛員的座位和踏板箱就定位,從而可以進行水平和垂直調整。當完全向後和向下傾斜時,駕駛員可以模擬 F1 賽車手的姿勢,而直立姿勢和靠近的踏板箱則模擬拉力賽車的位置。駕駛員握住方向盤、儀表器和螢幕後,即可開始遊戲體驗。Greaves 3D Engineering 透過方向盤、踏板和座椅中的逼真反饋機制,駕駛者可以享受極具真實感的駕駛體驗,這些機制提供觸覺回饋,增添了汽車和賽道的真實感受。
環保且經濟實惠:工程師選擇 igus® 的免潤滑線性滑軌和驅動技術
該模擬器的設計使其能以多種方式使用,無論是在賽車隊、展覽還是在家中。工程師們專注於節省安裝空間和重量,並盡可能降低保養需求。這是一個挑戰,因為許多調整功能的機電設計很複雜,並由數百個零組件組成。為了滿足這些要求,專家們選擇了 igus® 的輕量化、緊湊和免潤滑線性技術。例如,他們使用 drylin ® W 線性滑軌來調整中控台和駕駛座椅。連接到座椅的緊湊型滑塊在鋁製滑軌上移動,並使用高性能工程塑膠襯套。
在運行過程中,這些襯套會釋放固體潤滑劑,無需上油即可實現乾式運行。igus® drylin® 線性滑軌與驅動技術產品經理 Michael Hornung 解釋:「這些零組件無需保養或清潔即可保持其機械技術規範,不要使用潤滑劑,因為潤滑劑可能與灰塵和污垢混合並形成堵塞沉積物。用於座椅角度調整的 iglidur ® G 自潤軸承也擁有自潤滑優勢。」同時,不使用由化石資源製成的潤滑劑,可以降低模擬器的碳足跡。Greaves 3D 估計每年最多可節省兩公升的潤滑劑。
拖鏈保護駕駛模擬器電線不被損壞
帶有螺桿驅動的 drylin® SHT 緊湊型線性滑台用於座椅和顯示器的自動調整。igus® 提供這些可與步進馬達和馬達控制系統連接的產品,從而節省安裝空間並減少設計工作。能源和數據電纜被放置在由 igus® 拖鏈中,可保護它們免受不受控制的移動和電纜斷裂的影響。安裝的零組件包括 triflex® 系列的抗扭轉多軸拖鏈,由可三維移動的圓形鏈節組成。Hornung 說:「Ultimate Drivers Rig 總共包含 igus® 的 45 個零組件,它們都有助於提高駕駛模擬器的可靠性、成本效益和環境效益。」