按需求搭建的泳池

22 11 月, 2023

在耐腐蝕的 igus 線性科技的幫助下,Conmag Engineering 將露臺改造成了泳池,並節省了 3 萬歐元

總部位於奧地利的 Conmag Engineering GmbH 為擁有花園的屋主開發了一種可移動的泳池。(來源:Conmag Engineering GmbH)

只需輕輕按下按鈕,豪華泳池就會變成步入式露臺。關鍵在於 Conmag Engineering 的移動式泳池。但是,什麼樣的線性科技才能在水下可靠運行且降低保養成本呢?工程師們在 igus 找到了答案,每個泳池可節省 3 萬歐元。

夏天坐在 38 °C 的露臺上,夢想著有一個泳池。許多人因花園太小而無法建造泳池。總部位於奧地利的 Conmag Engineering GmbH 提供的解決方案是二合一的泳池與露臺。其關鍵在頂部。移動泳池的地板,它足夠堅固,人可以在上面行走。如果屋主在躺椅上坐累了,只需按一下按鈕,就可以跳入清涼的泳池中。水底最深可達 1.5 公尺,水溫非常適宜。地板底部有十釐米厚的隔熱層,可以最大限度地減少溫度流失。整合的逆流系統甚至可以讓您在原地盡情游泳,無需不斷地改變方向。

難以觸及的線性科技必須免保養

這款奧地利泳池看似簡單優雅,但建造移動底部是一項技術挑戰。Conmag 高壓技術產品經理 Gerhard Rosskogler 說:「關鍵競爭力在於實現盡可能穩定、精確和可靠的直線運動。」必須保持八毫米的間隙。「當底部下降時,一定要保持盡可能低的水流位移,以確保可持續設計,同時不影響裝置強度。」然而,這還不是全部。「由於整個機構都在水下,非常難以接近,因此所有軸承都必須盡可能免保養、低磨損。」

igus 線性裝置無需潤滑,並且耐氯

耐腐蝕線性滑軌可以勝任這項任務,設計工程師立即開始了首次測試。Rosskogler 說:「igus 專家為我們提供了非常專業的建議,處理過程非常迅速。我們立即收到了免費的零件樣品,並能快速開始測試設置。這意味著我們擁有更長的測試階段,最終能夠為客戶提供成熟的產品。」調節裝置的工作原理如下:在泳池的四個角落都安裝了螺桿。它們使地板上下移動,使用 igus drylin R 直線軸承進行安全引導,該導向裝置帶有耐腐蝕不銹鋼心軸,安裝在 drylin OXUM-06 系列陽極氧化鋁軸承座上。由 igus iglidur X 工程塑膠製成的 XUM 乾式襯套可確保低摩擦運行。襯墊可承受高負載和化學品,低吸濕性,在水中仍具有耐磨性。

每個泳池的成本降低約 3 萬歐元

igus 線性科技幫助 Conmag Engineering 獲得眾多優勢。首先,調節機構的保養幾乎為零。工程塑膠自潤襯套中含有固體潤滑劑,可確保低摩擦乾式運行,無需額外上油。這樣就省去了潤滑工作,也不會有油脂污染水的危險。其次,即使在與水和氯不斷接觸的情況下,所有機械部件也能可靠地運行。igus 的 drylin 線性驅動技術產品經理 Michael Hornung 說:「不銹鋼和高性能工程塑膠的結合實現良好的耐腐蝕性。」此外,工程塑膠的吸水性也非常低。「確保長時間可靠的免保養運行。」第三,降低成本。Rosskogler 說:「採用 igus 線性科技後,每個水池的成本比以前降低了約 3 萬歐元。」

Filename: PM4523-1.png

Filename: PM4523_Swimming_Pool_TW.docx

Filename: PM4523_Swimming_Pool_TW.pdf

文章關鍵字: