節省空間、耐磨損、抗靜電:適用於無塵室的緊湊型拖鏈 e-skin soft ESD
3 3 月, 2026
igus 具有懸空功能的抗靜電拖鏈使得佔用空間的屏蔽層變得多餘。
對電動車和人工智慧的需求不斷增長,因此需要越來越多的鋰電池和微晶片。隨著這些技術對效能的要求持續提升,生產環境也面臨日益嚴苛的挑戰與更高的要求。igus 現已推出 e-skin soft ESD 抗靜電低發塵浪管,為無塵室打造全新的拖鏈,兼具耐磨性與靜電消散功能,這對機構工程師來說是一項創新技術,因為它顯著提高了拖鏈系統的靈活性並節省了空間。
微小的靜電電荷(ESD)肉眼不可見,但會損壞半導體和電子產品生產中的敏感產品。因此,在這些產品附近使用的所有機器零組件都必須具備抗靜電功能。然而,在佈線階段往往難以滿足此條件,因為多數佈線材料通常不具備抗靜電功能。igus 的拖鏈產品經理兼無塵室專家 Kira Weller 說:「許多設計工程師都明白特殊類型的屏蔽,但這會浪費無塵室中寶貴的空間,此外,透過增加與產品之間的距離作為替代方案,同樣缺乏實際可行性,因其容易受到空間規劃與現場條件的限制。」為了解決這個難題,igus 開發了一種新型與無塵室兼容的 e-skin soft ESD 無塵室柔軟型浪管,這是一種緊湊型拖鏈,由於材料中添加了特殊添加劑,因此既耐磨又抗靜電。靜電荷可以透過固定座消散,類似避雷針的作用。Kira Weller 說:「新的拖鏈對設計工程師來說是一項變革性的技術,因為它不需要額外的屏蔽即可在產品周圍使用。」
節省空間的拖鏈可實現較小的彎曲半徑
e-skin soft ESD 抗靜電無塵室拖鏈柔軟型設計緊湊,安裝空間需求非常小,它由上下兩層外殼組成,形成一個封閉式拖鏈,可安全地包圍浪管、電纜或介質管,它由我們自己開發的高性能工程塑膠製成,可實現 55 毫米的緊湊彎曲半徑。根據型號不同,內部高度提供 20 毫米、24 毫米、28 毫米和 40 毫米,內部寬度提供 33 毫米、48 毫米、68 毫米和 85 毫米。另一個特別之處在於:由於橢圓形幾何形狀和剛性,e-skin soft ESD 可以實現懸空應用,這與傳統的波紋浪管不同。E-skin soft 拖鏈特別耐用,可達到超過 20 萬次往返次數的產品使用壽命。
朝著最高等級的潔淨標準 ISO 1 等級邁進
e-skin soft ESD 抗靜電無塵室拖鏈符合最嚴格的無塵室要求,Kira Weller 強調:「igus 高性能工程塑膠具有高耐磨性,即使在快速移動中也不易產生粉塵,由於上下外殼可以像拉鍊一樣連接在一起形成封閉式拖鏈,進而防止內部粉塵逸散至外部環境。這可以確保無塵室的適用性,以及快速安裝和維護電線電纜。」新型拖鏈已經在科隆內部無塵室實驗室中通過了測試,該實驗室是與弗勞恩霍夫製造工程與自動化研究所 (IPA) 合作建立的,並獲得非常好的成果,官方認證將在未來幾週內生效。
關於 e-skin soft ESD 和其他抗靜電拖鏈的更多資訊:https://www.igus.com.tw/energy-chain/news/e-skin-soft-esd
圖片說明:

圖片 PM0126-1
igus 推出了 e-skin soft ESD,這是一種耐磨損且抗靜電的無塵室拖鏈,確保晶片和電池生產的高安全性。(資料來源:igus SE& Co. KG)