陽光下的免潤滑乾式軸承
7 8 月, 2024
igus 推出一款適用於太陽能追日系統應用的新型免保養且經濟實惠的連座軸承

motion plastics 動態工程塑膠專家 igus 推出成功應用於太陽能追日模組的新型 igubal ESQM 連座軸承。ESQM 2.0 是一種免潤滑、免保養的解決方案,可安全支援太陽能追日系統。更小的設計可幫助客戶節省安裝空間,由抗紫外線高性工程能塑膠製成的軸承解決方案經過驗證,值得信賴。>/strong>
為了使太陽能板有效地發電,太陽能案場經營者選擇可根據太陽位置自動調整角度的太陽能發電裝置。igus 的 igubal ESQM 連座軸承已成功用於這些追日模組 15 年。此連座軸承由高性能工程塑膠製成,由一個剖分式連座軸承座和兩個球形半殼組成,易於安裝。基座會組裝方形導軌,用於太陽能模組的支撐底座。球形半殼可實現高達 9° 的角度補償和高達 50kN 的高徑向負載。igus GmbH 太陽能產業經理 Richard Won 說:「我們與在世界各地太陽能案場使用我們產品的客戶保持聯繫。我們非常渴望了解客戶如何使用這些產品以及我們可以在哪些方面進一步精進它們,透過資訊共享,我們開發出了 ESQM 2.0。」
更小設計,節省安裝空間,安裝更輕鬆
ESQM 2.0 基於新設計。球形半殼呈現 U 形,帶有整合導槽,因此也可以引導電纜穿過軸承。得益於經測試的剖分式連座軸承座,基座下方的兩個銷釘可確保輕鬆、防滑的安裝。更小的設計不僅節省材料,而且在高度上提供了額外的安裝空間。金屬板固定橫桿可以輕鬆安裝在魚眼球頭上,確保牢固地固定在基座中。Richard Won 說:「我們使用的材料也依賴新開發的抗紫外線的聚合物。」與所有 igus 工程塑膠一樣,太陽能案場的客戶無需擔心潤滑和保養,整合到工程塑膠中的固體潤滑劑確保自潤軸承平穩的乾式運行。這也帶來了巨大的成本和時間節省:全球各行各業每年僅用於潤滑的費用就高達 2,400 億美元。此外,相關的保養費用至少高達 2,000 億美元。然而,偶爾仍會發生由於潤滑不足而導致的故障,總金額高達 7,500 億美元。因此,使用免潤滑 igus 零組件可降低保養成本,在勞動力短缺時節省人力資源並保護環境。不存在潤滑油或油脂滲入太陽能案場開放空間土壤的風險。Won 解釋:「借助 ESQM 2.0,我們得以進一步優化已經非常出色的 ESQM,為客戶的太陽能追日系統應用提供完美的解決方案。與前一代產品一樣,它具有 25 年的保固。」