igus® bike 踏上了環球之旅為了慶祝 igus® 的 60 歲生日,這款由回收塑膠製成的創新、亮橘色自行車將在世界各地旅行一整年。其目標是:讓產業客戶、媒體夥伴和消費者熟悉一種將有趣的騎乘體驗與永續發展相結合的新型城市出行方式。城市自行車代表了 igus® 產品「運動工程塑膠」的許多優點:不生鏽、無需潤滑油並且幾乎免維護。滾珠軸承、驅動裝置和飛輪也不需要潤滑,因為它們是由高性能工程塑膠製成。同時,igus® bike 也是永續塑膠循環經濟轉型的成功範例。
為了能夠獨立為移動家庭提供電力,CityFreighter 公司開發了一款太陽能追日系統,可自動朝向太陽,從而確保最大功率輸出,其機械結構由免潤滑 igus® 運動工程塑膠製成。即使在惡劣的天氣條件下,它們也能確保太陽能板的精確且免維護的移動。
劇院、歌劇院和電視演播室的音響工程師經常面臨巨大的時間和期待的壓力。igus® 的 e-spool 捲筒麥克風可提供協助,借助新型電動麥克風捲軸,只需按一下按鈕即可從天花板自動引導長達 30 公尺的麥克風電線。 其中的設計可以優化傳輸品質。
由於未來 PFAS 物質可能會受到更嚴格的監管,越來越多的製造業公司已經在尋找不使用這種具爭議性的化學品的產品解決方案。為了向客戶提供安全、透明的伸縮式滑軌解決方案,igus® 開發了新版本的 drylin® NT-60,這是一種由鋁製成的伸縮式滑軌,其自潤軸承材料不含 PTFE 和大約100 種其他 PFAS 化合物。滑動零件的安裝尺寸為 35,現在也提供 60,並用於不含 PTFE 且經過 PFAS 測試的伸縮導軌系統。它可以連續擴展到 2 公尺,可以用於車輛、家具和醫療產業等領域。
運動工程塑膠專家 igus® 發布了最新版本的 readycable® 查找器,這是一個線上工具,可以更輕鬆地選擇合適的驅動電纜。用戶只需一次登錄,就能以最優惠的價格找到合適的電纜。整合的 chainflex® 耐彎曲電纜使用壽命計算器可以可靠地預測電纜的使用壽命。
越來越多的人開始使用可升降的辦公桌,以符合人體工學的方式工作。為避免電纜纏繞和絆倒危險,整齊有序的拖鏈至關重要。igus 的新型 OfficeChain OCO.32.37.0 就是完美解決方案。由於易於操作和設計簡單,拖鏈可以毫不突兀地融入各種辦公環境,同時提供井然有序的佈線。
借助 igus® 移動岸電插座 (iMSPO),igus® 開發了一種用於貨櫃碼頭岸電供電的移動連接系統,該系統可以移動至船舶停泊碼頭沿線的任何位置,該解決方案已在漢堡港使用,在阿姆斯特丹舉行的 2024 年電動和混合動力船舶展覽上獲得 ” 年度港口和港口創新獎 ” 。