igus 的全新拖鏈產品讓電動車的充電更容易

發佈於: 25 5 月, 2026

電動貨車的數量正在增加,沉重的充電線經常給物流中心、轉運站和巴士站的司機帶來困難。如果它們被放置在地面上,也存在被盜取或損壞的風險。因此 igus 將拖鏈系統移動到空中:新型 e-tract DC 是一種用於電動貨車、汽車和公共巴士充電的懸空水平式拖鏈,使駕駛員的工作場所更加符合人體工學,降低充電樁損壞和停機的風險,且不易遭竊。另外,該系統的 AC 版本也可用於地下停車場的電動車。

查看更多...

238 款 chainflex 耐彎曲電纜獲得乾燥無塵室認證

發佈於: 18 5 月, 2026

igus 是第一家通過無鹵 TPE 電纜認證,符合 IPA 乾燥無塵室 4 級和 5 級標準的供應商。除了已通過認證的拖鏈適用於乾燥無塵室,igus 的無鹵 chainflex TPE 電纜現在也已成功獲得弗勞恩霍夫製造工程與自動化研究所 (IPA) 的認證,符合乾燥無塵室 4 級和 5 級標準。這為高度自動化電池生產的客戶提供能源管理解決方案,並提供長達四年的可靠保固。

查看更多...

從零組件到人形機器人:RBTX 成為低成本自動化的服務中心

發佈於: 11 5 月, 2026

鑑於技術勞工短缺,人形機器人未來將能夠承接簡單、單調的工作,並提供明顯的優勢:它們可以在任何地方使用,並在需要支援的地方提供彈性的協助。igus 採用 motion plastics 動態工程塑膠,提供免潤滑零組件,確保人形機器人可靠運行:從手指中的免保養魚眼軸承到身體中的高度靈活耐彎曲電纜,到用於移動腿的線性滑軌。igus 現在也提供 ReBeL 自主棧板搬運機器人,這是一款自動堆高機,可以在人員不足的情況下提供協助。根據應用的不同,igus 提供不同載重的堆高機:300 公斤、1400 公斤和 1500 公斤,igus 還可根據具體需求對自主移動機器人進行客製化,投資回報期僅需 12 到 18 個月。

查看更多...

igus 以使用者友善、應用導向的工業設計展現創新實力

發佈於: 4 5 月, 2026

igus 始終以應用需求為出發點,進行新產品的設計與開發。三款產品憑藉這種設計理念榮獲了 2026 年 iF 設計獎:國際評審團對一款帶有整合 360° 角度限位塊的轉盤軸承、分離式法蘭軸承可在難以觸及的位置加快軸承更換速度以及支援人工智慧的 igusGO 感到印象深刻,該應用程式可立即顯示哪些 igus 產品可用於設計,從而設計零潤滑應用並節省成本。

查看更多...