Uncategorized
法國 Cook-e 公司的機器人廚房無需人力幫助即可烹製新鮮健康的菜肴,主要是減輕餐館老闆因技術人員短缺而面臨的壓力。為了讓機器人在空間狹小的餐廳也能工作,開發人員使用了緊湊、衛生的 igus 齒型皮帶滑台。
從微型驅動器到顯微鏡再到精密工程,世界各地的工程師們正在製造越來越袖珍的產品。現在,igus 可以生產模數小至 0.2 的微型齒輪,尺寸非常接近人的髮絲。由於採用了高性能工程塑膠,這些齒型能實現精確、低磨損的運動,從而生產出高品質的產品。
只需輕輕按下按鈕,豪華泳池就會變成步入式露臺。關鍵在於 Conmag Engineering 的移動式泳池。但是,什麼樣的線性科技才能在水下可靠運行且降低保養成本呢?工程師們在 igus 找到了答案,每個泳池可節省 3 萬歐元。
會計師、記者甚至電腦科學家都對自動化(包括人工智慧)的飛速發展感到驚訝。產業經理也是如此。他們為智慧工廠提出了很多新的想法。然而,許多傳統的中小企業卻面臨著落後的危機。低成本自動化可以為他們提供及時的幫助,避免他們錯失良機。
時間至關重要。例如,生產設備需要保養,但所需部件沒有庫存。透過 igus 線上 CNC 服務 2.0,可以在幾分鐘內處理由耐磨高性能塑膠製成的加工件訂單。
適合農業和建築機械的新產品:透過新型 iglidur Q3E 乾式軸承,igus 首次成功利用經濟實惠的射出成型製造出雙層重負載軸承。以前,基於塑膠的多層結構需要採用纏繞工藝,而這種工藝對於大批量生產來說成本較高。
瞭解 3D 列印零件的耐久性,就更容易選擇合適的材料。因此,igus 在其 3D 列印系列中增加了一項服務。除了價格計算和可行性分析外,線上 3D 列印服務現在還可以在幾秒鐘內預測客製特殊零件的使用壽命。只需上傳 STEP 或 STL 檔,就可以計算使用壽命,選擇合適的材料並訂購零件,最快可在三天內出貨。
igus 拖鏈產品組合又添新成員:E4Q 是一款在全球得到驗證的拖鏈,適用於懸空長度大、填充重量高的應用,而且現在有了新版本:「L」。對於那些覺得 E4Q 體積太大的客戶來說,他們現在可以使用 E4Q.64L 節省高達 20% 的成本。他們仍將受益於前一代產品的優勢,例如快速、免工具打開。
在生產中,停機時間的成本很昂貴。因此,對於工具機等製造商來說,系統裝配工作應盡可能快速和高效,這一點非常重要。readychain 全裝配拖鏈輸送架是一種用於客製拖鏈系統的模組化裝配和運輸輸送架,igus 已提供該產品十年了。現在,igus 開發出一種更簡單、更快速、具有潛力的解決方案:第一個 3D 列印的 readychain p-rack。它可以根據客戶的要求,以毫米級的精度進行調整。