igus:自行車世界之旅:塑膠自行車無畏風雨
13 2 月, 2025
由再生塑膠製成的免潤滑、低維護自行車已在德國行駛了 365 公里

在 igus 成立 60 週年之際,igus:bike 已在德國各地行駛了 37 天,沿途拜訪了眾多客戶、專案和景點。從柏林布蘭登堡門到漢堡港的 iMSPO 全程移動式岸電系統,法蘭克福機場的旅客登機橋,到阿爾卑斯山腳下的新天鵝堡。由回收塑膠製成的自行車旨在提高人們對「塑膠循環經濟」主題的認知,並展示 igus 運動塑膠動態工程塑膠在 igus 自行車和各種客戶應用中的堅固性和耐用性。
世界巡迴的第一階段已經完成。這款由再生塑膠製成的自行車自推出以來已在德國行駛了 365 公里。當路人和 igus 客戶第一次看到這輛橘色的、具有未來感的車輛時,他們都感到驚訝。然而,城市自行車不僅僅以其設計給人留下深刻印象,這是第一款適合批量生產的自行車,由再生塑膠製成,例如數百年來在世界各地海洋中漂流的廢棄漁網,造成了塑膠污染。因此,該計畫展示了塑膠廢棄物如何成為城市交通的寶貴資源,幫助應對全球塑膠垃圾氾濫。
從德國前往其他國家
世界巡迴於 2024 年 10 月 15 日在科隆新 igus 工廠大樓拉開序幕。從那時起,igus:bike 團隊一直在德國旅行,向產業夥伴、消費者和媒體代表介紹一種既有趣又環保的新型移動方式。例如,在世界巡迴開始時,自行車就停在了 RheinKrake。這家總部位於科隆的協會已在萊茵河(Zoobrücke)附近安裝了一個浮動垃圾收集器,每年會收集數公噸的垃圾,以防止它們最終進入瓦登海自然保護區。動態工程塑膠專家使用其中一些廢棄物作為塑膠自行車的原料。此次拜訪結束後, igus:bike 團隊啟程前往更多令人興奮的目的地:例如蓋爾森基興的 Veltins Arena,RHENAC GreenTec AG 在其草坪照明系統中使用 igus 的拖鏈來保護戶外設施的能源和數據電纜免受紫外線輻射、雨水和溫度波動的影響。或者在漢堡港的 Eurogate 貨櫃碼頭,igus 移動岸電系統可以快速且靈活地為貨櫃船提供岸電。當然,騎自行車穿越柏林布蘭登堡門也是必須的。這輛自行車橫跨了德國邊境,抵達下一個國家:新加坡。這款城市自行車在世界各國巡迴,包括奧地利、義大利、西班牙、美國、日本和台灣等。它將在巡演期間行駛 6,000 公里,證明 igus 高性能工程塑膠的堅固性。
igus:bike 以 RCYL 名稱投入系列生產,售價 1,243 歐元起
許多工程師也將能夠在自行車環遊世界的旅程中發現新事物。作為先驅者,igus 進行了大量的開發工作,使得第一輛由再生塑膠製成的自行車可以進行批量生產。材料專家開發了一種既堅固又輕量化的塑膠複合材料,現在的回收率已超過 50%,並且呈上升趨勢。其回收率已超過 50% – 而且呈上升趨勢。 此外,射出成型和旋轉鑄造等生產技術已經相結合,除了碟式煞車等單一零件外,幾乎所有自行車零件現在都可以用塑膠製造:不僅是車架、座管和煞車把手,還有驅動裝置,這在業界長期以來被認為在技術上不可行的。挑戰是實現實的銷售價格,現在已實現。 實現現實的銷售價格,目前已經實現。以前的 igus:bike 現在被命名為 RCYL,價格為 1,243 歐元起,
前往官網了解更多 https://rcyl.bike