igus® 開發出新型免潤滑平面軸承材料,不含 PTFE

16 10 月, 2024

新型耐用材料 iglidur® JPF 擴展了不含 PFAS 和 PTFE 的耐磨工程塑膠軸承

igus® 目前正在開發不含 PFAS 的新型免潤滑平面軸承材料。iglidur® JPF 提供與耐用材料 iglidur® J 相似的技術規格,但不需要 PTFE。(來源:igus GmbH)

牙線、滑雪板、煎鍋和平面軸承有什麼共同點?它們均基於全氟/多氟烷基物質,也稱為 PFAS。它們的特別之處在於:PFAS 對水、熱和髒汙不敏感。它們幫助平面軸承實現耐磨和免潤滑的乾式運行。然而,由於這些化學物質只能非常緩慢地分解,因此它們的聲譽不佳。如果它們進入環境,就會危害人類和大自然。因此,igus® 正在開發平面軸承材料,例如新的 iglidur® JPF,該材料完全不含 PTFE 等 PFAS。

2023年2月,歐洲化學品管理局(ECHA)發布了禁止至少 10,000 種 PFAS 的提案。歐盟委員會預計將於 2025 年做出決定。這項禁令將對整個產業以及消費領域產生深遠的影響。許多工業公司,包括 igus® 已經在為更嚴格的 PFAS 法規做準備。由於採用了 PFAS,特別是含氟聚合物 PTFE(PFAS 的一員), igus® 的運動工程塑膠具有低摩擦乾式運行的特點,無需使用潤滑劑。

igus® 專注於開發不含 PFAS 的材料

igus® 材料中心負責人 Magnus Orth 博士解釋:「在歐洲範圍內就可能禁止 PFAS 物質組進行討論之際,我們就投資了替代材料的研究和開發。透過我們自己的材料開發和組合,我們可以做出快速反應並開發新的解決方案 – iglidur® JPF。新材料 iglidur® JPF 是在耐用材料 iglidur® J 的基礎上開發的,完全不含 PTFE。平面軸承免潤滑、耐磨,並且在 4,000 平方公尺的內部測試實驗室中根據 iglidur® J 計算磨損值。」iglidur® 自潤軸承技術業務負責人 Lars Butenschön 表示:「在機器和系統中依賴 iglidur® J 的客戶現在擁有了同等品質的無 PTFE 替代品,我們打算提供完全不含 PTFE 的標準材料。目前,我們正在為 iglidur® X 和 iglidur® W300 開發不含 PTFE 的配方,初步測試前景看好。」

Filename: PM4124-1.jpg

Filename: PM4124-TW.doc

Filename: PM4124-TW.pdf

文章關鍵字: