igus 新服務:30 秒內線上計算 3D 列印材料的使用壽命

11 10 月, 2023

motion plastics 動態工程塑膠專家擴大其用於耐磨耗、免上油特殊部件的 3D 列印系列

igus 線上 3D 列印服務現在可供客戶計算列印出的耐磨部件的使用壽命。(來源:igus GmbH)

瞭解 3D 列印零件的耐久性,就更容易選擇合適的材料。因此,igus 在其 3D 列印系列中增加了一項服務。除了價格計算和可行性分析外,線上 3D 列印服務現在還可以在幾秒鐘內預測客製特殊零件的使用壽命。只需上傳 STEP 或 STL 檔,就可以計算使用壽命,選擇合適的材料並訂購零件,最快可在三天內出貨。

igus 擁有 30 年的自潤軸承專業知識,開發合適的高性能工程塑膠,並透過射出成型生產軸承。如果客戶需要標準範圍之外的訂製耐磨部件,則可採用 3D 列印技術。從單個零件到小批量零件,igus 都能列印出合適的特殊零件,最快可在三天內出貨。不同的工藝和多種材料發揮作用:例如,快速模具、耐磨線材、雷射燒結粉末和液體樹脂相結合。線上 3D 列印服務的操作非常簡單。客戶將產品的 STEP 或 STL 檔上傳到網站上,motion plastics 動態工程塑膠專家的生產選項、合適的材料和表面處理就會顯示出來。該工具還提供有關成本、可行性和出貨時間的資訊。積層製造業務主管 Tom Krause 說:「我們現在已經將使用壽命計算整合到了 3D 列印服務中,因為除了價格資訊外,提前瞭解零件的使用壽命,就能更容易地選擇合適的材料。」但計算是如何進行的呢?Krause 說:「只需點擊滑鼠來選擇零件的滑動面,然後輸入應用參數。3D 列印服務會自動計算出使用壽命的預估數值。」

igus 測試實驗室 (業界最大):在 450 個測試裝置上進行 11,000 項測試

所有 igus 使用壽命計算器的資料都基於在科隆 3,800 平方公尺實驗室進行的大量測試,igus 在這裡開發和研究新型工程塑膠和產品。每年在 450 個測試裝置上進行 11,000 項磨損測試。測試結果表明,由 iglidur 自潤軸承製成的 3D 列印零件絲毫不遜色於由傳統塑膠製成的車削和射出成型部件。使用壽命比高達十倍。使用壽命甚至是其他 3D 列印材料的 50 倍。除了四種雷射燒結材料、十種耐磨線材和新型 iglidur i3000 3D 列印樹脂外,還有 50 多種 iglidur 射出成型材料可為各行各業的客戶提供合適的解決方案。

igus 3D 列印服務:https://www.igus.com.tw/info/3d-print-3d-printing-service

Filename: PM3923-1.jpg

Filename: PM3923-TW.docx

Filename: PM3923-TW.pdf

文章關鍵字: