隨著電動汽車需求的不斷增長,對高品質鋰離子電池的需求也在不斷增加。因此,鋰離子電池最好在乾燥的無塵室中生產,並盡可能降低濕度和懸浮微粒。同時,這種環境必須是自動化的,因為人不能長時間呆在乾燥的無塵室裡。為確保安全可靠的機器人供能系統,motion plastics 動態工程塑膠專家 igus 開發出了 triflex R TRC:首款獲得Fraunhofer IPA ISO 4-5 級乾燥無塵室認證的機器人供能系統。
潤滑油就像每天早上的一杯咖啡一樣,是工業日常生活的一部分。全球每年在潤滑油上的花費達 2,400 億美元。此外,研究還表明,在保養人員上的花費明顯更高。然而,每年因潤滑不足而造成的機器停機損失高達 7,500 億美元。現在,igus 將 60 年的 motion plastics 動態工程塑膠專業技術與數十萬測試數據和數百萬應用結合到 AI 中,可立即引導客戶在其系統中實現免潤滑運行。 從挖土機、農用拖拉機到水車,一切都已經過成功的嘗試和測試。亞琛工業大學的一項研究證明了這一話題的爆炸性。在漢諾威工業展上,工程塑膠專家將展示 247 款新產品,表明每個人都可以實現「零潤滑」。
RCYL 開啟了永續移動的新篇章。以前的 igus:bike 現在被命名為 RCYL – 一種由 50% 的回收漁網製成的自行車。在動態零組件方面,igus 採用了免潤滑、無腐蝕、可回收的高性能工程塑膠 -「零潤滑」。透過在科隆的批量生產,igus 樹立了一個里程碑:公司的目標是在下一季度生產 5,000 輛自行車。然而,這僅僅只是個開始。我們的目標是在世界各地的垃圾掩埋場建立在地化生產,從而結束塑膠循環。
如果您沒有時間逛展,展覽車也能直接來到家門口:igus 現在推出了一輛新型 XXL 卡車,在歐洲各地移動路演。就像變形金剛一樣,這輛卡車可以變身為帶屋頂的展覽攤位,供現場客戶使用。車上裝有由免潤滑、耐用的高性能工程塑膠製成的創新產品,可在降低成本的同時增加生產力。感興趣的公司現在就可以立即預約。
大功告成:經過長期的開發工作,igus:bike 已投入批量生產。這款自行車由 92% 的塑膠製成,並使用了大量可回收材料。荷蘭開發合作夥伴 MTRL 目前正與 igus 一起生產首批 100 輛自行車。與此同時,工程塑膠專家正在科隆建造自己的生產線,以便在未來兩年內將產能提高到 10,000 台。這使兩家公司向永續發展的願景又邁進了一步,將塑膠廢棄物轉化為循環經濟,並將其用於未來的城市交通。