snapchain 2.0:小型、緊湊、經濟實惠的拖鏈系統

12 1 月, 2024

完全由回收材料製成的新型 igus 拖鏈可在幾秒鐘內安裝完成,並可靠地引導電線電纜

snapchain 2.0 是一種經濟實惠、可快速安裝的拖鏈系統,適用於受力不大的應用。它還完全由回收材料製成,因此是一種可持續的解決方案。(來源:igus GmbH)

完全由回收材料製成的新型 igus 拖鏈可在幾秒鐘內安裝完成,並可靠地引導電線電纜

貴的東西一定好嗎?不僅食品雜貨,拖鏈也是如此。最簡單的產品往往不僅成本最低,而且還代表了最好的技術。igus 現在特別為低應力和扁平電纜開發了 snapchain 2.0。該拖鏈系統僅由一個側鏈組成,電纜可以用電纜束帶固定在其上。它完全由回收材料製成,因此是一種永續的解決方案。

在收銀機、抽屜系統和辦公傢俱甚至遊戲機中,電纜可以移動的空間非常小。為了解決這個問題,igus 在 20 年前就開發了 snapchain。它僅由一個側鏈組成,電纜被連接到該側鏈上,並以定義的彎曲半徑移動。它可以安裝到最狹小的空間中,並在全球數以千計的應用中證明了可靠性。現在,igus 對 snapchain 進行了精進。igus e-chains 產品經理 Kira Weller 解釋:「我們希望為客戶提供更多拖鏈客製的靈活性。因此我們改變了設計,使電纜現在可以很容易地用標準電纜束帶固定。」電纜束帶只需插入側鏈,繞過電纜並紮緊。snapchain 2.0 的另一個特點是,其標準型號由 igumid 材質 CG 回收材料製成。

從舊到新
igumid 材質 CG 材料完全來自於回收的拖鏈。作為 chainge 拖鏈回收計畫的一部分,igus 自 2019 年起開始回收廢棄拖鏈,無論製造商是誰,然後根據類型對材料進行分類、清洗並恢復到新品的品質,全部透過一個流程完成。這些材料化身為 igumid CG 材質 ,自 2022 年春季以來,它們已成功用於 E2.1 cradle-chain 拖鏈系列。在 igus 位於科隆的 3,800 平方公尺的內部實驗室中,許多測試系列已經證實了其拉力和斷裂力。由回收材料製成的 e-chains 為資源保護做出了寶貴貢獻,並促進了循環經濟。根據環境產品宣言,這種可持續的原材料循環還將二氧化碳排放量減少了 28%。Weller 說:「snapchain 2.0 是一個經濟實惠的全能組合。它為客戶提供了一個可靠、可持續和快速裝配的產品。它是由回收材料製成的第二個拖鏈系列。在其使用壽命結束時,它也可以完全被回收利用。」

瞭解有關 snapchain 2.0 的更多資訊:
https://www.igus.com.tw/info/snapchain-2-0

Filename: PM3523-1.jpg

Filename: PM3523-TW.docx

文章關鍵字: