igus
憑藉其創新實力、以客為尊和永續發展的願景,igus 成為 Ernst & Young 大獎的提名企業之一。這家總部位於科隆的公司於 1964 年以塑膠零組件起家,例如工業乾式自潤軸承和拖鏈系統,它還不斷開發創新、有潛力的業務領域,例如低成本機器人。這種敏捷性是 igus 入圍全球知名的” EY Entrepreneur Of the Year 2025″ 的原因之一。據主辦單位 Ernst & Young 表示 igus 的敏捷性使得 igus 成為德國最優秀的管理公司之一,並且滿懷信心地塑造未來。
3D 列印、CNC 生產還是射出成型?當工程師為客製化零件尋找最合適的製造流程時,他們常常會忘記一些事情,浪費寶貴的時間。igus tribo-parts 服務改變了這一現狀:它是一款免費的線上工具,設計工程師只需在一個頁面上點擊幾下,就能找到在成本、出貨時間和使用壽命方面找到最高效的製造工藝,滿足所需零組件的要求。
2026 年 vector 競賽已開放報名,這是 igus 第十次舉辦,旨在表彰全球設計師使用高性能工程塑膠拖鏈並樹立全新技術標準,獲獎者可獲得高達 5,000 歐元的獎金。競賽共頒發四座獎盃:vector 金獎及 5,000 歐元獎金、vector 銀獎及 2,500 歐元獎金、vector 銅獎及 1,000 歐元獎金,以及用於表彰卓越永續解決方案的 vector 環保獎及 1,000 歐元獎金。歡迎各界踴躍報名參賽!
卡車拖車上的電源連接故障可能會導致整個物流停擺,帶有集電滑環的電纜捲筒是一個常見的問題。igus 憑藉 e-spool flex 電纜捲筒推出了一種新型解決方案,它不需要集電滑環,即使在惡劣條件下也能提供可靠的供能,節省空間且用途廣泛。
透過全新的 EC.WLC 指示器,igus 提供了一個簡單的解決方案,可監控 E4Q 拖鏈系列的狀況,它的特殊之處在於它完全不需要電子設備、軟體或外部電源即可運作。機械式感測器使用彩色的交通號誌系統,直接在產品上顯示磨損狀態,使維護變得可規劃、透明且經濟高效。
由於德國道路上的貨車車流量不斷增加,有效利用裝載空間變得越來越重要。因此, igus 開發了新型 readychain 全裝配拖鏈環保輸送架。全裝配拖鏈的運輸和環保輸送架由堅固的樺木多層板製成,與傳統的金屬輸送架不同,它無需工具即可拆卸。在回程運輸過程中,它可節省高達 88% 的運輸量,減少碳排放和運輸成本。環保輸送架現已可供 readychain 全裝配拖鏈服務的客戶使用。
齒輪是許多機械系統的核心。它們驅動機器,使機器人能夠進行精確的運動,並且對於變速箱和自動販賣機來說是必不可少的。客製且耐用的齒輪需求日益增加。為此,igus 現已開發出一種用於 DLP 光固化列印技術的新型 3D 列印樹脂 iglidur i4000,這種創新材料是專門針對齒輪的特殊要求而設計的。與傳統的 3D 列印樹脂相比,它的斷裂伸長率高出 13倍,產品使用壽命長 5 倍。
適逢漢諾威工業展, igus 宣布了一項突破:科隆的材料開發人員已成功從 iglidur G、 iglidur X 和 iglidur H 系列中生產出成熟的聚合物乾式自潤軸承,這些軸承可用於世界各地的機器、系統和車輛,且不含 PTFE。對於許多公司來說,這是一個好消息,因為 PFAS 法規可能會更加嚴格,甚至可能被禁止,因此他們正在尋找尋找未來替代方案。