一體式設計:E1 拖鏈適用於特別緊湊的安裝空間
4 11 月, 2025
igus 為單一電纜開發靈活且強大的拖鏈系統-試驗計劃招募設計師
無論是食品自動販賣機、實驗室設備或電動門:每當空間有限時,設計師通常會省去單一動態電纜的拖鏈引導——這會帶來電纜損壞的風險,並帶來不必要的維護成本。igus 推出了一款採用高性能工程塑膠製成的新型一體成型、特別緊湊的拖鏈,旨在解決這一問題。由於該產品目前仍處於設計研究階段,igus 正在尋找有意願的公司,希望在試驗計劃中使用拖鏈系統,並將其進一步開發為批量生產。
在簡單的應用中,設計師經常會完全省去單一電纜的拖鏈引導,這可能是出於空間、成本或移動幅度過小的原因。igus 拖鏈產品經理 Kira Weller 解釋:「電纜經常會自由移動或被電纜束帶固定住。然而,設計師必須承擔一定的風險。如果沒有明確的導向,電線就會不受控制地移動,可能會造成磨損、纏繞,甚至在最壞的情況下斷裂。這會導致故障、磨損增加和不必要的維護成本。」為了解決此問題, igus 正在開發 E1 系列的新型一體式拖鏈,它於 2025 年漢諾威工業展上首次作為設計研究亮相。Kira Weller表示:「我們收到了來自世界各地設計師的正面回饋,他們一直在尋找經濟實惠的拖鏈解決方案來實現緊湊的安裝空間,這激勵我們繼續推進開發工作。」
經濟高效、緊湊的一體式拖鏈
E1 拖鏈的一大特色在於一體式設計,採用一次射出成型工藝這使得該產品比由多個鏈節組裝而成的拖鏈更具經濟實惠,它使電纜在非常小的安裝空間內保持穩定性,為系統提供更長的使用壽命。此外,easychain 方便型拖鏈使組裝更加容易。客戶無需工具即可將電纜穿過拖鏈,從而將其兩側牢固固定,防止受到外部干擾,然後可以將拖鏈與整合的固定座連接,確保透過固定的彎曲半徑進行移動。
igus 尋求與有興趣的工程師合作
為了加速批量生產,igus 目前正在尋找對試驗計劃感興趣的設計工程師。希望將拖鏈應用於各種應用,這不僅僅是長度問題,即使是只有 40 毫米的極短距離移動也是可能的,例如移動帶電物體時。射出成型也有多種材料可供選擇,包括高性能工程塑膠 igumid 材質 NB,其特點是耐磨性、彈性和耐化學性。Kira Weller 表示:「我們希望與客戶合作,邁出邁出量產的最後一步,我們歡迎所有想與我們一起將想法付諸實踐的人。」
產品測試員可以透過此連結註冊:https://www.igus.eu/service/contact/e1-request
圖片說明:

圖片 PM4125-1 憑藉一體式拖鏈 E1,igus 開發了一種經濟實惠的拖鏈,適用於緊湊的安裝空間,例如食品自動販賣機、實驗室設備或電動門。 (來源: igus GmbH))