從零組件到人形機器人:RBTX 成為低成本自動化的服務中心
11 5 月, 2026
漢諾威工業展搶先看:igus 讓每個人都能輕鬆擁有下一代機器人,配備人工智慧控制系統,以及低成本的自主移動機器人 (AMR),人形機器人售價僅為 5,000 歐元起。
越來越多的移動機器人正進入工業領域。根據國際機器人聯盟 (IFR) 的統計, 2024 年,全球服務型機器人的銷售量達到 20 萬台,其中 51% 是用於運輸和物流的機器人。在需要與人互動、變化流程或頻繁改變位置的地方,人形機器人被視為一種前景看好的技術。然而,在現實應用中,受限於高昂的投資成本與複雜的系統整合,這類方案往往難以成功導入。在漢諾威工業展預覽會上,igus 將初步展示一些新型低成本機器人解決方案,從 ReBeL 自主棧板搬運機器人和 RBTX.com 上的 95 個新型人形機器人,到人工智慧控制系統,這些系統可讓機器人在未來使用手勢和語音命令進行直觀的訓練。
鑑於技術勞工短缺,人形機器人未來將能夠承接簡單、單調的工作,並提供明顯的優勢:它們可以在任何地方使用,並在需要支援的地方提供彈性的協助。igus 採用 motion plastics 動態工程塑膠,提供免潤滑零組件,確保人形機器人可靠運行:從手指中的免保養魚眼軸承到身體中的高度靈活耐彎曲電纜,到用於移動腿的線性滑軌。igus 低成本自動化業務主管 Alexander Mühlens 解釋:「然而,至關重要的是,必須讓不具備專業知識的客戶無需高昂費用也能整合複雜的自動化解決方案,因此,我們目前正在開發基於人工智慧的新型控制系統,我們將在 2026 年漢諾威工業展上展示這些成果。」座右銘是:「透過示範、講解等各種方式進行教學,但無需編程」。去年的一個里程碑是首款自主研發的人形機器人「Iggy Rob」,基於自主移動機器人 ReBeL Move,配備兩個 ReBeL 協作機械手臂,售價為 47,999 歐元起 (*價格可能因國家而異 ),遠低於傳統人形機器人的價格。新款自主研發的人形機器人將在漢諾威工業展透過 RBTX 線上平台進行展示。
RBTX 作為服務中心:解決自動化任務的最快、最簡單的方法
線上平台上現有約 260 家製造商,其機器人零組件採用模組化設計,因此可以相互組合。在 igus 專家的支持下,數百家公司已經實現了自動化解決方案,其中 95% 的價格低於 18,000 歐元。在漢諾威工業展開始時,線上平台 RBTX 預計將提供最廣泛的人形機器人系列,擁有來自 35 家製造商的 95 個機器人型號。igus 的目標是進一步擴大 RBTX 生態系統,並將其發展為完整自動化解決方案的服務中心。未來,RBTX 不僅會將具有相容性保證的零件組合作為一站式服務,快速、透明且獨立於製造商,為客戶找到合適的整合合作夥伴。Alexander Mühlens 強調:「許多公司面臨著權衡產品品質和投資安全性的挑戰。RBTX 線上平台是獲得即裝即用解決方案的最快、最簡單的方法。作為歐洲唯一一家始終專注於低成本的供應商,我們讓每個人都能接觸到機器人技術,並作為中央聯絡窗口支援整個流程:從最初的需求諮詢,到透過 AI 配對合適的認證整合商,再到使用經過驗證的零組件完成導入,並提供後續的持續協助。」
自動堆高機提高物流效率
2024 年,igus 推出了首款用於倉儲物流的自主移動機器人 ReBeL Move,隨後推出更強大的 ReBeL Move Pro 版本。移動機器人解決方案的需求不斷增長,不僅是因為技術勞工嚴重短缺,還因為此類系統變得更加經濟實惠,也更容易整合。因此,igus 現在也提供 ReBeL 自主棧板搬運機器人,這是一款自動堆高機,可以在人員不足的情況下提供協助。根據應用的不同,igus 提供不同載重的堆高機:300 公斤、1400 公斤和 1500 公斤,igus 還可根據具體需求對自主移動機器人進行客製化。棧板搬運機器人 Pallet Mover 300 的價格為 67,340 歐元起,投資回報期僅需 12 到 18 個月。結合我們正在研發的新型人工智慧控制系統,我們正朝著普及機器人技術,讓每個人都能使用這項技術的目標邁出重要一步。
圖片說明:

圖片 PM0826-1
讓人形機器人易於使用:igus 在 RBTX 線上市場上提供免潤滑零組件,例如魚眼軸承和拖鏈,以及完整的人形機器人。(資料來源:igus SE & Co. KG)
*價格可能因國家而異