耐磨性提升 65 倍:igus 開發用於極端化學負載的滾珠軸承

15 9 月, 2025

高科技陶瓷和高性能工程塑膠確保長使用壽命,無需維護。

igus 開發了兩款新型耐化學腐蝕且特別耐用的 xiros 滾珠軸承,特別適用於與化學品接觸的應用,它們的耐磨性比完全由聚醚醚酮 PEEK 塑膠製成的滾珠軸承高出 65 倍。這種耐用性歸功於由技術陶瓷製成的內外環和滾珠以及 igus 基於 PEEK 開發的保持器的組合。化學和流程製造工業、航空航太和汽車等產業的設計工程師都受益於長使用壽命。

每當滾珠軸承接觸到化學物質時,就會存在腐蝕和過早失效的風險,無論是在製程中的攪拌器、引擎變速箱、飛機渦輪機或醫學實驗室中的分析儀中。igus xiros 自潤式滾珠軸承業務負責人 Marcus Semsroth 說:「在這種情況下,傳統的金屬滾珠軸承尤其容易受到腐蝕,即使是 PEEK 製成的滾珠軸承,當它們受到化學物質以及更高的速度和負載的影響時,也會很快達到其技術極限,尤其是在需要較長的使用壽命的情況下。我們希望為設計工程師提供更高的安全性,並提高其應用的產品使用壽命和效率。因此,我們開發了 xiros 新型陶瓷滾珠軸承系列。它們耐化學腐蝕,而且比標準的 PEEK 軸承更耐用。」該滾珠軸承目前有三種 DIN 尺寸,內徑分別為 8、10 和 12 毫米,其他尺寸請洽易格斯。

實驗室測試證明其具有高耐磨性

新型滾珠軸承的耐用性源自於特殊的材料組合:內環、外環以及滾珠均由高科技陶瓷製成。用於固定滾珠的保持器採用 igus 開發的 PEEK 材料。Marcus Semsroth 解釋:「我們內部實驗室的測試表明這種材料組合使軸承的耐磨耗比完全由 PEEK 製成的替代品高出 65 倍,新型陶瓷滾珠軸承在鹼性環境下特別耐化學腐蝕,比金屬滾珠軸承輕約 40%,從而提高了能源效率,尤其是在高速行駛時。此外,它們免維護,因為它們的低摩擦乾式運行不需要潤滑劑。陶瓷滾珠軸承既不具有磁性也不導電,這對於電動馬達等許多應用的安全性來說是另一個優勢。」

專為高速開發

igus 提供兩種版本的陶瓷滾珠軸承:兩者都適用於高溫和高速至關重要的應用,例如飛機引擎、變速箱和醫療設備。這些滾珠軸承在鹼性環境下特別耐化學腐蝕。由白色二氧化鋯製成的軸承堅固且更耐腐蝕,它們也比氮化矽製成的黑色版本更經濟實惠,因為黑色版本略微易碎。另一方面,氮化矽滾珠軸承具有極高的熱穩定性,使其適用於高溫蒸汽或快速溫度波動的應用。Marcus Semsroth 總結:「氮化矽材質是航空航太等產業的首選選擇,而氧化鋯材質則非常適合化工廠、醫療設備或食品工業。」

有關新型陶瓷滾珠軸承的更多資訊: https://www.igus.eu/product/ceramic-ball-bearing

圖片說明:

圖片 PM4725-1 即使接觸化學物質也能安全使用: igus 開發了兩款新型耐化學腐蝕且特別耐用的滾珠軸承。(來源:igus GmbH)