經 PFAS 測試的軸承技術和智慧充電基礎設施助力未來商用車發展

2 11 月, 2026

igus 推出兼具前瞻性的工程塑膠新產品,協助商用車製造商與營運商迎接交通運輸產業轉型。

交通運輸產業正處於轉型期,除了車隊電動化持續推進之外,各項法規對材料選用的要求也愈加嚴格。如何使商用車輛變得更可永續、更經濟、更具前瞻性?igus 在漢諾威舉行的 2026 IAA TRANSPORTATION 展覽對此問題提出答案。工程塑膠專家將展示由高性能塑膠製成的創新解決方案,結合永續發展、成本效益和技術性能,它們幫助企業應對潛在的 PFAS 法規和擴展現代充電基礎設施的挑戰。

歐盟可能禁止使用 PFAS 的討論為商用車和汽車產業帶來了不確定性,因此,對於長期滿足法規要求並提供投資和規劃安全性的零組件需求日益增長。igus 汽車產業主管 Dirk Tietz 解釋:「無論法規的最終結果如何,我們都希望提供不含 PTFE 且經過 PFAS 測試的解決方案,這些解決方案不會受到未來可能的限制影響。igus 已經提供多種不含 PTFE 和經過 PFAS 測試的產品,例如自潤襯套、線性滑軌和耐彎曲電纜。憑藉近 30 種不含 PTFE 的自潤軸承材料,以及超過 40 種已排除 96 種關鍵 PFAS 的材料選擇,我們能為客戶提供廣泛且符合未來法規需求的解決方案。自 2025 年以來,我們已經能夠在不使用 PTFE 的情況下實現約 75% 的自潤軸承應用,

igus 高性能工程塑膠優異的材料特性為商用車營運商帶來顯著效益,例如在貨車中,igus 自潤軸承用於鉸鏈、駕駛室傾斜機構和煞車。在公車領域,它們在車門、受電弓、輪椅坡道和乘客座椅等方面都帶來了優勢。與傳統金屬軸承不同,igus 自潤軸承無需上油保養,並且對灰塵、潮濕和腐蝕不敏感,這降低了維護需求,即使在嚴苛的運作條件下也能提高可靠性。同時,軸承具有高耐磨特性,比同類金屬解決方案輕七倍。尤其對於電動商用車而言,輕量化設計有助於提高能源效率和續航里程。」

用於電動貨車和巴士的創新懸空拖鏈系統

隨著商用車隊電氣化程度的提高,對強大、易於使用且安全可靠的充電解決方案的需求也不斷增長。具體而言,沉重的直流充電線對操作員和駕駛員帶來了挑戰,它們需要大量的空間,難以搬運且會堵塞車道,並增加損壞的風險。透過全新的水平式 e-tract DC,igus 開發了一種懸空拖鏈系統,利用輸送帶原理,在車輛上方的導槽中安全地移動充電電纜,完全無需集電滑環。充電連接器會自動下降,可以輕鬆連接到車輛,電纜無需拖曳於地面,有效避免因摩擦造成的磨損,或因車輛移動而受損。同時,駕駛也能享受更符合人體工學的操作體驗。此外,懸空拖鏈可保護電纜免遭盜竊。由於電纜可自動收回,因此相較於傳統地面式系統,較不易與人員接觸。這樣一來,物流中心、倉庫、服務站和公共充電站的營運商可以降低發生代價高昂的故障風險。該系統適用於 400 kW 以上的充電功率,並可搭配液冷式充電電纜使用。在廣泛的耐久性測試中,即使超過 20,000 次往返次數後,也幾乎沒有磨損跡象。

參觀 igus 位於 E55 展館 26 號攤位,並在 IAA TRANSPORTATIONS 體驗許多創新解決方案。關於 igus 新產品的更多資訊:https://www.igus.com.tw/energy-chain/news/e-tract-dc-horizontal

圖片說明:

圖片 PM4226-1 永續、經濟高效、可靠未來:igus 在 2026 IAA TRANSPORTATION 上展示用於商用車輛和充電基礎設施的創新塑膠解決方案。(資料來源:igus SE & Co. KG)

在文章底下評論

請填寫您的意見。

在意見被處理之前,您的意見將會由管理員來保管。