來自德國的人形機器人:igus 推出新型服務機器人
5 10 月, 2026
Iggy Rob 平台可確保人形機器人在工業和服務業中的使用價格合理且符合 CE 標準
人形機器人目前正風靡全球,他們能跑馬拉松,在 Michael Jackson 的伴奏下跳月球漫步。然而,在實際的工業應用中,其使用失敗的主要原因是成本問題。這正是 igus 與其具成本效益的 Iggy Rob 人形機器人發揮作用的地方。在 2025 年推出適用於生產環境的 Iggy Rob Industrial 之後,現在又推出了新版本名為:Iggy Rob Home 的機型,售價為 55,000 歐元。憑藉這款新機型,igus 首次將現有概念拓展到服務和家居領域,從機械結構、電子系統到軟體研發和生產製造完全在德國進行。
以AMR 取代腿部:Iggy Rob Industrial 和 Iggy Rob Home 基於相同的技術平台建構。這兩個人形機器人沒有雙腿,而是使用 AMR 自主移動機器人底座,ReBeLMove Pro 負載能力高達 250 公斤。這是基於實際考量,移動式車輛已在工業和建築領域中得到廣泛驗證,可以安全地整合到現有環境,且相對容易以符合 CE 標準的方式導入與應用。對於許多實際應用而言,目前採用帶腿的運行系統既非必要,也缺乏經濟效益。igus 副總裁兼低成本自動化業務主管 Alexander Mühlens 表示:「我們的世界是為人而建,因此,自動化技術最終發展為類人型態,是合乎邏輯的趨勢。同時,我們深信人形機器人在實際應用上將會更進一步發展。這就是為什麼我們依賴一個開放、穩健的平台,客戶可以根據自己的需求進行客製化。」根據不同的配置,機器人高度在 1.3 到 1.7 公尺之間,擁有 16 DOF 的自然動作,可達到長達 8 小時的自主運行時間,並藉助雷達和 3D 攝影系統進行導航。預設情況下,兩種型號均配備兩個 igus ReBeL 協作機器人,每個協作機器人的負載能力為 2.5 公斤。另外,也可以整合其他製造商的協作機器人或靈巧手。Iggy Rob 設計為開放式平台,它透過 ROS 2 進行控制,並支援末端執行器及感測器的客製化與擴展。這些系統已獲得 CE 認證,並按照 VDE 5050 標準支援協同作業的能力。
Iggy Rob Home:服務、教育與互動的新重點
Iggy Rob Industrial 於 2025 年春季發表,它專為生產和物流環境而設計,可執行貨物運輸、機器裝載或簡單組裝工作等典型任務。憑藉 Iggy Rob Home,igus 現在首次將此技術擴展到傳統工業環境以外的應用,應用涵蓋接待、教育研究、餐飲以及建築內多元服務場景,同時,也適用於工業中的取放作業、內部物流運輸與站點搬運。此外,它也是大學和研究機構進行人工智慧訓練、資料擷取、教育和研究的理想平台。
Iggy Rob Home 的硬體基於與工業機型相同的工業平台,但特別強化並著重於互動與服務的功能。這些增強特性包括更平滑的運動、用於顯示簡單面部表情的顯示器和預先配置的服務功能。整合式線性滑台也增加手臂的工作範圍,此外,還配備了承重能力高達 50 公斤的後置物籃,用於運輸物品。內建的 3D 攝影機可確保可靠的物件辨識以及精確的抓取和導航追蹤。由於採用無線充電,機器人可以不間斷地運作,並透過 ROS 2 介面無縫整合到現代機器人環境中。為了在工具中心點提供最大的靈活性,Iggy Rob Home 可搭載多種末端執行器,包括吸盤、雙指或三指夾爪,以及內建夾爪識別功能的仿生手。
移動便利性與智慧的結合
有了直覺式的程式介面,即使沒有專業的機器人知識,也能快速使用和操作 Iggy Rob Home。強大的系統架構可確保可靠的運作,Iggy Rob Home 結合了移動性與智慧自動化,為日常生活中的仿人機器人開啟了新的可能性,透過動態任務資料介面軟體附加元件,可透過網路啟動任務,並即時雙向交換資料,可在任務中與外部 AI 系統進行動態互動。機械、電子和軟體均由位於科隆的 igus 和位於 Osnabrück 的 Commonplace Robotics 所開發,因此可以輕鬆協調客製化改造和進一步開發。Iggy Rob Home 的售價為 55,000 歐元。
投資前先進行測試
「先測試後投資」的原則適用於 Iggy Rob 的兩種型號。客戶可以在自己的環境中測試系統,並與 igus 一起評估技術可行性和成本效益,這樣就可以在早期階段對其潛力和限制進行實際的評估。此外,igus 還建構了 RBTX 市場,其中匯集了來自各家製造商的人形機器人系統。在 2026 年漢諾威工業展上,參展產品包括來自 35 家供應商的約 100 款產品。除了硬體外,igus 還提供諮詢、整合以及各種使用和融資模式。
觀看影片:https://www.youtube.com/watch?v=s0v32vtmo3o
圖片說明:

圖片 PM2726-1
透過 Iggy Rob Home,igus 專門為服務領域開發了一款符合成本效益且符合 CE 規範的全新人形機器人。(資料來源:igus SE & Co. KG)