igus 在其半導體製造和電池生產的產品組合中新增了耐磨 xiros 滾珠軸承。除了拖鏈之外,igus 現在也提供由耐磨高性能塑膠製成的無塵室專用滾珠軸承。xiros 滾珠軸承系列中的全新工程塑膠軸承滿足無塵室生產的最高要求,它們是專為電池生產和半導體產業的敏感環境而開發,例如用於輸送滾輪。新型滾珠軸承具有高耐磨和抗化性,同時大幅減少了粉塵排放。
igus iMSPO 全程移動式岸電系統為現代港口的挑戰提供了創新的解決方案,該系統符合 IEC 80005-1 等技術安全規範標準,可協助客戶克服基礎設施的限制和操作上的複雜要求。由於船舶體積越來越大,港口面臨著為每艘船舶提供以固定式岸電坑連接電力的艱鉅任務。igus 開發了適用於港口的 iMSPO 全程移動式岸電系統,可根據船舶在泊位的位置靈活移動,該系統可讓船舶停靠港口時關閉柴油引擎,改用更環保的岸電,從而大幅減少二氧化碳排放量。igus 在促進永續和靈活的港口營運方面發揮了核心作用,榮獲「年度海事創新獎」。
無論是在自動化工件處理、物流中的托盤系統或可調式組裝裝置中:需要使用堅固的線性滑台進行自動調節任務的設計師經常會浪費寶貴的時間來整合馬達和控制系統。為了避免這種情況, igus 開發了 drylin SLX-8060——一種帶有電動 dryspin 螺桿驅動的新型即裝即用線性滑台。其負載能力高達 600 公斤,非常適合物流、機器人和包裝技術中的元件製造應用。
igus 為 drylin W 系列開發了具有滾輪回縮系統的新型混合滾輪軸承,其精巧的設計將平穩運行與重負載性能完美結合。,混合滾輪軸承的雙重功能 – 順暢且堅固 – 源自於其特殊設計:軸承由一個鋁製外殼組成,其中引導滾輪。壓縮彈簧以預定義的預緊力將滾輪導引在導軌上。外殼中還整合了一個由堅固的高性能工程塑膠製成的滑動軸承,當線性滑塊在導軌上的四個混合滾輪軸承上空載移動時,滾柱承受運動。這意味著安裝在滑塊上的物體(例如火車車廂的台階)能以特別平滑的方式進行調整,實現低摩擦,每個軸承的負載最高可達 7.5 公斤。
新型 igus 導輪、滾輪保護套和滑輪由免潤滑和耐用的高性能工程塑膠製成,在眾多應用中是傳統金屬同類產品的經濟實惠替代品。免潤滑和耐磨耗的 iglidur 滾輪的產品使用壽命比 POM 或 PA 製材質的解決方案長達六倍。
數十年來,PFAS 和 PTFE(PFAS 家族的一員)一直存在於全球許多產品中,無論是平底鍋、鞋子或軟管。正因為有了它們,自潤軸承等產品才能在沒有潤滑的情況下進行乾式運行。然而,有機氟化合物的分解速度非常緩慢,會對人類和自然造成危害,有關可能實施禁令的討論在業界造成不確定性。身為動態應用免潤滑高性能工程塑膠的先驅,igus 很早就意識到這項挑戰,並已經開發出不含 PTFE 的材料。
igus 為單一電纜開發靈活且強大的拖鏈系統-試驗計劃招募設計師。無論是食品自動販賣機、實驗室設備或電動門:每當空間有限時,設計師通常會省去單一動態電纜的拖鏈引導——這會帶來電纜損壞的風險,並帶來不必要的維護成本。igus 推出了一款採用高性能工程塑膠製成的新型一體成型、特別緊湊的拖鏈,旨在解決這一問題。由於該產品目前仍處於設計研究階段,igus 正在尋找有意願的公司,希望在試驗計劃中使用拖鏈系統,並將其進一步開發為批量生產。
憑藉其創新實力、以客為尊和永續發展的願景,igus 成為 Ernst & Young 大獎的提名企業之一。這家總部位於科隆的公司於 1964 年以塑膠零組件起家,例如工業乾式自潤軸承和拖鏈系統,它還不斷開發創新、有潛力的業務領域,例如低成本機器人。這種敏捷性是 igus 入圍全球知名的” EY Entrepreneur Of the Year 2025″ 的原因之一。據主辦單位 Ernst & Young 表示 igus 的敏捷性使得 igus 成為德國最優秀的管理公司之一,並且滿懷信心地塑造未來。
3D 列印、CNC 生產還是射出成型?當工程師為客製化零件尋找最合適的製造流程時,他們常常會忘記一些事情,浪費寶貴的時間。igus tribo-parts 服務改變了這一現狀:它是一款免費的線上工具,設計工程師只需在一個頁面上點擊幾下,就能找到在成本、出貨時間和使用壽命方面找到最高效的製造工藝,滿足所需零組件的要求。
2026 年 vector 競賽已開放報名,這是 igus 第十次舉辦,旨在表彰全球設計師使用高性能工程塑膠拖鏈並樹立全新技術標準,獲獎者可獲得高達 5,000 歐元的獎金。競賽共頒發四座獎盃:vector 金獎及 5,000 歐元獎金、vector 銀獎及 2,500 歐元獎金、vector 銅獎及 1,000 歐元獎金,以及用於表彰卓越永續解決方案的 vector 環保獎及 1,000 歐元獎金。歡迎各界踴躍報名參賽!