類別:

Uncategorized

OfficeChain:可調高度辦公桌的完美拖鏈系統 創新人體工學與優雅設計的完美結合

發佈於: 6 11 月, 2024

越來越多的人開始使用可升降的辦公桌,以符合人體工學的方式工作。為避免電纜纏繞和絆倒危險,整齊有序的拖鏈至關重要。igus 的新型 OfficeChain OCO.32.37.0 就是完美解決方案。由於易於操作和設計簡單,拖鏈可以毫不突兀地融入各種辦公環境,同時提供井然有序的佈線。

查看更多...

徵求:工程塑膠平面軸承的應用 – igus 2025 年 manus 獎報名開始

發佈於: 26 9 月, 2024

時間又到了:歡迎世界各地的工程師報名參加 2025 年第 12 屆 manus 獎。21 年來,igus 一直致力於表彰使用工程塑膠平面軸承的創新、永續發展應用。獲獎者最高將獲得高達 5,000 歐元的獎金。

查看更多...

創新混搭!igus 推出木材和工程塑膠製成的新型轉盤軸承

發佈於: 5 9 月, 2024

隨著由 WPC(木材塑膠複合材料)製成的新型轉盤軸承的推出,igus 在將可再生原材料融入工業生產方面又向前邁進了一步。透過使用 50% 的木材和 50% 的高性能工程塑膠,客戶獲得了一種經濟實惠且免潤滑的轉盤軸承。它在強度、耐用性和環保之間取得了良好的平衡,而且二氧化碳排放量低。

查看更多...

駛入快車道:igus 移動機器人為中小企業降低成本

發佈於: 5 9 月, 2024

從電子商務倉庫到現代化餐廳,移動機器人系統正被越來越多的工作領域所採用。市場上的傳統型號售價約為 25,000 歐元,而整合機械手臂的解決方案售價約為70,000 歐元(價格因國家而異)。然而,由於價格昂貴,中小型公司往往無力承擔廣泛使用的費用,igus 希望透過新的低成本機器人產品改變此現狀。

查看更多...

igus 開發出首款可回收的塑膠自行車車架

發佈於: 30 8 月, 2024

繼 50% 回收漁網製成的自行車 RCYL 之後,igus 又為永續移動樹立了新的里程碑:作為 motion plastics 動態工程塑膠專家,igus 為德國電動自行車製造商 Advanced Bikes 開發了首款採用可回收塑膠材料製成的自行車車架,該車架採用射出成型工藝製造。數十年的塑膠製造專業技術和 RCYL 自行車的經驗被融入到由高性能工程塑膠製成的車架和新型自行車零件的開發中。

查看更多...

陽光下的免潤滑乾式軸承

發佈於: 7 8 月, 2024

motion plastics 動態工程塑膠專家 igus 推出成功應用於太陽能追日模組的新型 igubal ESQM 連座軸承。ESQM 2.0 是一種免潤滑、免保養的解決方案,可安全支援太陽能追日系統。更小的設計可幫助客戶節省安裝空間,由抗紫外線高性工程能塑膠製成的軸承解決方案經過驗證,值得信賴。

查看更多...

乾杯!敬夏天!採用 igus 直線導向裝置的新型機器人可在數秒內倒出啤酒

發佈於: 26 1 月, 2024

歡樂季節正如火如荼地進行著。為了讓排隊買啤酒的人不必等候太久,One Two Beer GmbH 開發了一種自動啤酒機。其核心是一個可移動的龍頭,它可以移動到杯底,在五秒鐘內注滿,而不會溢出泡沫。其中採用了 igus dryspin 免上油、衛生、耐用的螺桿系列。

查看更多...

創紀錄的低成本和可持續發展:我們的新型轉盤軸承

發佈於: 18 1 月, 2024

它經濟實惠、結構緊湊、重量輕,可快速安裝:igus 在 iglidur PRT轉盤軸承系列中增加了一種緊湊的低成本型號。PRT-05-15-PC 不僅降低了成本,還保護了環境。新型轉盤軸承由 97% 的高性能回收塑膠製成。

查看更多...

snapchain 2.0:小型、緊湊、經濟實惠的拖鏈系統

發佈於: 12 1 月, 2024

貴的東西一定好嗎?不僅食品雜貨,拖鏈也是如此。最簡單的產品往往不僅成本最低,而且還代表了最好的技術。igus 現在特別為低應力和扁平電纜開發了 snapchain 2.0。該拖鏈系統僅由一個側鏈組成,電纜可以用電纜束帶固定在其上。它完全由回收材料製成,因此是一種永續的解決方案。

查看更多...

採用 igus 產品實現餐飲業自動化:在狹小區域節省空間

發佈於: 13 12 月, 2023

法國 Cook-e 公司的機器人廚房無需人力幫助即可烹製新鮮健康的菜肴,主要是減輕餐館老闆因技術人員短缺而面臨的壓力。為了讓機器人在空間狹小的餐廳也能工作,開發人員使用了緊湊、衛生的 igus 齒型皮帶滑台。

查看更多...