igus 推出不含 PTFE 的耐磨損自潤軸承系列

8 5 月, 2025

材料科學家已經開發出最受歡迎的 iglidur 乾式自潤軸承材料的無 PTFE 版本

適逢漢諾威工業展, igus 宣布了一項突破:科隆的材料開發人員已成功從 iglidur G、 iglidur X 和 iglidur H 系列中生產出成熟的聚合物乾式自潤軸承,這些軸承可用於世界各地的機器、系統和車輛,且不含 PTFE。對於許多公司來說,這是一個好消息,因為 PFAS 法規可能會更加嚴格,甚至可能被禁止,因此他們正在尋找尋找未來替代方案。

近年來,igus 位於科隆的內部材料開發部門近年來進行了深入的研究和測試。重點:採用 PTFE 的標準系列平面軸承。iglidur 乾式自潤軸承業務負責人 Lars Butenschön 表示:「我們成功開發出不含 PTFE 的 G 系列材料。我們感到特別高興,因為 iglidur G 是 igus 產品系列中廣受歡迎的全能產品,由於其高耐磨和低摩擦特性,廣泛應用於全球機械工程、工廠建設和汽車產業等。在不使用 PTFE 的情況下保持這種多功能性需要大量的開發工作,由於配方設計精良,材料在溫度穩定性、機械強度和收縮行為方面的常見規格幾乎保持不變,已在 igus 自有的 4,000 平方公尺測試實驗室通過測試,這就是 igus 60 多年耐磨工程塑膠經驗的專長。」

輕鬆轉換為不含 PTFE 的工程塑膠軸承,無需任何調整
但這還不是全部,iglidur X 系列具有耐高溫的特點,廣泛應用於航空、航太工業等,現在也不含 PTFE。這也適用於 iglidur H,該系列由於其高耐濕性而適用於海洋工業和化學工程。2024 年, igus 已經成功在同樣受歡迎的 iglidur J 和iglidur W 系列中淘汰了 PTFE。 Lars Butenschön 表示:「我們現在已經找到了五大 iglidur 乾式自潤軸承材料的無 PTFE 替代品,這些材料覆蓋了全球 80% 的 iglidur 應用。因此,潛在客戶不再需要擔心未來 PFAS 法規。他們可以完全按照原樣轉換到新版本,而無需客製化投資,在大多數情況下,價格幾乎相同。」

我們許多客戶目前對更嚴格的 PFAS 法規前景感到不安
igus 開發人員的突破意義重大,因為歐洲化學品管理局 (ECHA) 目前正在研究出於環境和健康保護的原因對 PFAS 化學品實施禁令。對於公司而言,這些變化意味著巨大的改變。PFAS 具有防水、防油、防塵的特性,因此在數十萬種產品中都能找到它的蹤影,例如:雨衣、不沾鍋和快餐包裝。igus 也利用 PFAS 家族成員 PTFE 來實現乾式軸承的自潤滑效果。Lars Butenschön 表示:「考慮到 PFAS 法規可能變得更加嚴格甚至被禁止,我們的許多客戶目前正在努力尋找解決方案。因此,他們已經在尋找不需要 PTFE 的乾式自潤軸承,以確保未來產品的安全。」因此,igus 擴大對研發的投入,尋找 PFAS 的替代品。

您可以在 igus 網站上找到有關不含 PTFE 材料的更多資訊: PTFE 和 igus 產品 – 一目了然所有資訊

Filename: PM1325-1.jpg
Filename: PM1325-TW.docx
Filename: PM1325-TW.pdf