越來越多的人開始使用可升降的辦公桌,以符合人體工學的方式工作。為避免電纜纏繞和絆倒危險,整齊有序的拖鏈至關重要。igus 的新型 OfficeChain OCO.32.37.0 就是完美解決方案。由於易於操作和設計簡單,拖鏈可以毫不突兀地融入各種辦公環境,同時提供井然有序的佈線。
借助 igus® 移動岸電插座 (iMSPO),igus® 開發了一種用於貨櫃碼頭岸電供電的移動連接系統,該系統可以移動至船舶停泊碼頭沿線的任何位置,該解決方案已在漢堡港使用,在阿姆斯特丹舉行的 2024 年電動和混合動力船舶展覽上獲得 ” 年度港口和港口創新獎 ” 。
英國 Greaves 3D 工程公司開發了一款名為 ” The Ultimate Driver Rig ” 的專業賽車模擬器,可以快速折疊並存放在運輸箱中,這使得前往賽馬場、展覽和公司活動的運輸變得更加容易。為了減少保養工作,除了 igus® 的拖鏈和自潤軸承外,工程師還使用堅固且免潤滑的線性驅動技術。
以生產傳統修道院啤酒而聞名的比利時 Chimay 啤酒廠在其裝瓶設備中採用了 igus 的免保養軸承。透過使用免潤滑的 igubal H3 軸承座替換生鏽、卡死的滾珠軸承座,啤酒廠提高了效率,減少了保養。
牙線、滑雪板、煎鍋和平面軸承有什麼共同點?它們均基於全氟/多氟烷基物質,也稱為 PFAS。它們的特別之處在於:PFAS 對水、熱和髒汙不敏感。它們幫助平面軸承實現耐磨和免潤滑的乾式運行。然而,由於這些化學物質只能非常緩慢地分解,因此它們的聲譽不佳。如果它們進入環境,就會危害人類和大自然。因此,igus® 正在開發平面軸承材料,例如新的 iglidur® JPF,該材料完全不含 PTFE 等 PFAS。