關鍵字:

高性能工程塑膠

與 igus 一起挑戰世界最盛大的太陽能拉力賽

發佈於: 2 2 月, 2026

藉由太陽能挑戰極限沙漠旅程!來自亞琛工業大學和亞琛應用科技大學的 Sonnenwagen 團隊證明了其可行性,學生們使用 igus 免潤滑、高性能工程塑膠製成的輕量化、堅固零件,打造了一輛太陽能汽車,並接受了終極挑戰:2025 年普利司通世界太陽能車挑戰賽在橫越澳洲的 3,000 公里路線上,團隊一路奮戰,最終獲得第四名。結合德國卓越工程與永續移動,創造真正的勝利。

查看更多...

igus 推出新型無 PTFE 的 3D 列印樹脂,耐磨性提升高達 122 倍。

發佈於: 29 12 月, 2025

許多列印材料都含有所謂的 PFAS 化學品。由於對人類和環境有潛在風險,歐盟未來可能會限制這些產品。 因此,許多敏感行業(例如醫療技術)的製造商已經在尋找 3D 列印的替代材料。其中一種替代材料就是我們的新型 iglidur i2000,不含任何濃度超過 0.1% 的 96 種被認為至關重要的 PFAS 物質。這種新型 3D 列印材料是一種液態光敏合成樹脂,SLA 和 DLP 列印機利用紫外光逐層固化,從而製造出三維塑膠物件。

查看更多...

現已投入彈性生產:igus 推出全新耐用型導輪、滑輪和滾輪保護套

發佈於: 17 11 月, 2025

新型 igus 導輪、滾輪保護套和滑輪由免潤滑和耐用的高性能工程塑膠製成,在眾多應用中是傳統金屬同類產品的經濟實惠替代品。免潤滑和耐磨耗的 iglidur 滾輪的產品使用壽命比 POM 或 PA 製材質的解決方案長達六倍。

查看更多...

技術至上,毫不妥協:igus 在 K 德國杜塞道夫橡塑膠展上推出全新不含 PTFE 且通過 PFAS 測試的新產品

發佈於: 11 11 月, 2025

數十年來,PFAS 和 PTFE(PFAS 家族的一員)一直存在於全球許多產品中,無論是平底鍋、鞋子或軟管。正因為有了它們,自潤軸承等產品才能在沒有潤滑的情況下進行乾式運行。然而,有機氟化合物的分解速度非常緩慢,會對人類和自然造成危害,有關可能實施禁令的討論在業界造成不確定性。身為動態應用免潤滑高性能工程塑膠的先驅,igus 很早就意識到這項挑戰,並已經開發出不含 PTFE 的材料。

查看更多...

一體式設計:E1 拖鏈適用於特別緊湊的安裝空間

發佈於: 4 11 月, 2025

igus 為單一電纜開發靈活且強大的拖鏈系統-試驗計劃招募設計師。無論是食品自動販賣機、實驗室設備或電動門:每當空間有限時,設計師通常會省去單一動態電纜的拖鏈引導——這會帶來電纜損壞的風險,並帶來不必要的維護成本。igus 推出了一款採用高性能工程塑膠製成的新型一體成型、特別緊湊的拖鏈,旨在解決這一問題。由於該產品目前仍處於設計研究階段,igus 正在尋找有意願的公司,希望在試驗計劃中使用拖鏈系統,並將其進一步開發為批量生產。

查看更多...

擁有未來的家族企業:igus 入圍 2025 年安永企業家獎決賽

發佈於: 28 10 月, 2025

憑藉其創新實力、以客為尊和永續發展的願景,igus 成為 Ernst & Young 大獎的提名企業之一。這家總部位於科隆的公司於 1964 年以塑膠零組件起家,例如工業乾式自潤軸承和拖鏈系統,它還不斷開發創新、有潛力的業務領域,例如低成本機器人。這種敏捷性是 igus 入圍全球知名的” EY Entrepreneur Of the Year 2025″ 的原因之一。據主辦單位 Ernst & Young  表示 igus 的敏捷性使得 igus 成為德國最優秀的管理公司之一,並且滿懷信心地塑造未來。

查看更多...

設計工程師注意!igus 正式啟動第十屆 vector 獎

發佈於: 13 10 月, 2025

2026 年 vector 競賽已開放報名,這是 igus 第十次舉辦,旨在表彰全球設計師使用高性能工程塑膠拖鏈並樹立全新技術標準,獲獎者可獲得高達 5,000 歐元的獎金。競賽共頒發四座獎盃:vector 金獎及 5,000 歐元獎金、vector 銀獎及 2,500 歐元獎金、vector 銅獎及 1,000 歐元獎金,以及用於表彰卓越永續解決方案的 vector 環保獎及 1,000 歐元獎金。歡迎各界踴躍報名參賽!

查看更多...