高性能工程塑膠
歡迎來自世界各地的設計工程師報名參加 igus 2027 年 manus 獎。專家評審團為那些使用 igus 零潤滑工程塑膠自潤軸承來提高成本效益並改善碳足跡的應用頒發獎項。獲勝者可獲得最高 5,000 歐元的獎金,該賽事將於 2027 年舉辦第 13 屆,旨在表彰採用零潤滑工程塑膠自潤軸承的獨特應用。
這是每位船主最頭痛的問題之一:每到航季開始前,都必須清除附著在船體上的藻類、貽貝與藤壺。為了解決這項挑戰,義大利 Aeffe 公司開發了遙控潛水機器人 KeelCrab,將使清除海洋生物變得更加容易。然而,要實現長時間水下運作,開發團隊必須克服驅動系統所面臨的挑戰。驅動滾輪中的 igus 免潤滑工程塑膠軸承發揮關鍵作用,即使在鹽水中也能低維護、無腐蝕地運作。
在離網區域創造經濟實惠的居住空間:這要歸功於義大利公司 WASP 的大型 3D 列印機,該列印機使用黏土來建造房屋牆壁。為確保列印機可靠地執行這項工作,而且無需頻繁維護,儘管在高灰塵和污垢負載下也能正常運作,工程師們在機器的機械結構中使用了 igus 高性能工程塑膠製成的免潤滑襯套。
歐盟法規 2024/3190 迫使食品機械製造商重新思考其產品。自 2026 年 7 月起,與產品接觸的零件不得再使用含有環境荷爾蒙雙酚 A 的零件,該禁令適用於所有新上市的機器。針對既有產品線的合規期限為 2028 年 1 月,許多設計工程師已經在尋找替代方案。在 2026 年漢諾威工業展上,igus 將展示不含雙酚的軸承材料 iglidur A351,工程師可在不影響技術性能、無需額外調整設計的情況下,使用該材料。
藉由太陽能挑戰極限沙漠旅程!來自亞琛工業大學和亞琛應用科技大學的 Sonnenwagen 團隊證明了其可行性,學生們使用 igus 免潤滑、高性能工程塑膠製成的輕量化、堅固零件,打造了一輛太陽能汽車,並接受了終極挑戰:2025 年普利司通世界太陽能車挑戰賽在橫越澳洲的 3,000 公里路線上,團隊一路奮戰,最終獲得第四名。結合德國卓越工程與永續移動,創造真正的勝利。
許多列印材料都含有所謂的 PFAS 化學品。由於對人類和環境有潛在風險,歐盟未來可能會限制這些產品。 因此,許多敏感行業(例如醫療技術)的製造商已經在尋找 3D 列印的替代材料。其中一種替代材料就是我們的新型 iglidur i2000,不含任何濃度超過 0.1% 的 96 種被認為至關重要的 PFAS 物質。這種新型 3D 列印材料是一種液態光敏合成樹脂,SLA 和 DLP 列印機利用紫外光逐層固化,從而製造出三維塑膠物件。
新型 igus 導輪、滾輪保護套和滑輪由免潤滑和耐用的高性能工程塑膠製成,在眾多應用中是傳統金屬同類產品的經濟實惠替代品。免潤滑和耐磨耗的 iglidur 滾輪的產品使用壽命比 POM 或 PA 製材質的解決方案長達六倍。
數十年來,PFAS 和 PTFE(PFAS 家族的一員)一直存在於全球許多產品中,無論是平底鍋、鞋子或軟管。正因為有了它們,自潤軸承等產品才能在沒有潤滑的情況下進行乾式運行。然而,有機氟化合物的分解速度非常緩慢,會對人類和自然造成危害,有關可能實施禁令的討論在業界造成不確定性。身為動態應用免潤滑高性能工程塑膠的先驅,igus 很早就意識到這項挑戰,並已經開發出不含 PTFE 的材料。
igus 為單一電纜開發靈活且強大的拖鏈系統-試驗計劃招募設計師。無論是食品自動販賣機、實驗室設備或電動門:每當空間有限時,設計師通常會省去單一動態電纜的拖鏈引導——這會帶來電纜損壞的風險,並帶來不必要的維護成本。igus 推出了一款採用高性能工程塑膠製成的新型一體成型、特別緊湊的拖鏈,旨在解決這一問題。由於該產品目前仍處於設計研究階段,igus 正在尋找有意願的公司,希望在試驗計劃中使用拖鏈系統,並將其進一步開發為批量生產。
憑藉其創新實力、以客為尊和永續發展的願景,igus 成為 Ernst & Young 大獎的提名企業之一。這家總部位於科隆的公司於 1964 年以塑膠零組件起家,例如工業乾式自潤軸承和拖鏈系統,它還不斷開發創新、有潛力的業務領域,例如低成本機器人。這種敏捷性是 igus 入圍全球知名的” EY Entrepreneur Of the Year 2025″ 的原因之一。據主辦單位 Ernst & Young 表示 igus 的敏捷性使得 igus 成為德國最優秀的管理公司之一,並且滿懷信心地塑造未來。