使用 igus 的新型免潤滑滾珠軸承,減少高架輸送機的故障率
15 6 月, 2026
igus 開發 xiros 系列的免保養混合滾珠軸承,用於防塵應用環境
在工業和物流業中,多塵的環境可能會成為高架輸送機的問題。當粉塵堆積在傳統的金屬軸承上時,會導致運轉遲緩,最壞的情況甚至會導致故障。為了解決這個問題,igus 正在推出來自 xiros 系列的新型混合滾珠軸承,由不鏽鋼和高性能工程塑膠製成,無需潤滑即可運行,具有防塵功能,負載能力高達 39 公斤。
在工業和物流業中,以最小的空間需求,在不同的生產和儲存區域之間快速運輸貨物和工件至關重要。通常使用高架輸送設備應用的技術,由於業者越來越難以接受停機和故障,設計工程師目前正致力於提高這些系統的效率。igus 的 xiros 自潤式滾珠軸承資深產品經理 Marcus Semsroth 表示:「即使短暫的中斷也會導致高成本和延遲,提高效率的一個方法是更換滑車在鋁型材上移動時使用的滾珠軸承,為此,我們推出了 xiros 系列新型混合滾珠軸承。它使高架輸送機更安全,並且減少維護時間。」
防塵性能有助於減少故障
在大多數高架輸送機中,滑塊在標準的金屬滾珠軸承上運作,它們經過脫脂處理,並注入低摩擦油以減少摩擦。問題在於:低黏度油可能會從密封件處洩漏,它會吸附粉塵,尤其是在多塵的環境中,例如紡織業。形成的沉積物會降低運作的順暢度,在最壞的情況下,甚至會導致故障。Marcus Semsroth 解釋:「為了解決這個問題,我們設計了新型混合滾珠軸承,使它們無需潤滑即可順暢運行,由於採用高性能工程塑膠 xirodur B180,它們可以實現低摩擦乾式運行,從而降低了灰塵污染的可能性,並減少了維護工作。另一個優點:外環在鋁型材上具有低摩擦力,鋼製軸承通常需要額外的塑膠外殼,因此結構更複雜,成本也更高。」
混合式設計確保高達 39 公斤的負載能力
Marcus Semsroth 解釋:「過去,許多高架輸送機的設計工程師希望從鋼製滾珠軸承更換為 igus 的塑膠軸承,然而,在很多情況下,這是不可能的,因為實心塑膠軸承的負載能力太低,因此,混合軸承最關鍵的組件 – 內環是由不鏽鋼製成,這是表面壓力最大的地方。滾珠也是由不鏽鋼製成,但合金成分不同。保持器由 iglidur J3 組成,這是一種高性能工程塑膠,添加了增強強度和滑動性能的添加劑。由於這種組合,混合軸承允許 39 公斤的負載能力。雖然負載能力為 80 至 100kg 的金屬滾珠軸承強度更高,但新型混合滾珠軸承適用於工業和物流的廣泛應用,例如家具製造或包裝系統。」滾珠軸承現在有三種規格,內徑分別為 8 毫米、10 毫米和 12 毫米。還有一個版本帶有球形外環,可以在鋁型材上平穩運行。
更多有關混合滾珠軸承的更多資訊:https://www.igus.com.tw/product/xiros-radial-420-es-b180
圖片說明:

圖片 PM2626-1 igus 開發了一種新型混合滾珠軸承,由不鏽鋼和免維護高性能塑膠製成,特別適用於高架輸送機等嚴苛應用。(資料來源:igus SE & Co. KG)