技術至上,毫不妥協:igus 在 K 德國杜塞道夫橡塑膠展上推出全新不含 PTFE 且通過 PFAS 測試的新產品

11 11 月, 2025

不含 PTFE 的乾式軸承、線性滑軌和 3D 列印材料可降低 50% 磨損率。

數十年來,PFAS 和 PTFE(PFAS 家族的一員)一直存在於全球許多產品中,無論是平底鍋、鞋子或軟管。正因為有了它們,自潤軸承等產品才能在沒有潤滑的情況下進行乾式運行。然而,有機氟化合物的分解速度非常緩慢,會對人類和自然造成危害,有關可能實施禁令的討論在業界造成不確定性。身為動態應用免潤滑高性能工程塑膠的先驅,igus 很早就意識到這項挑戰,並已經開發出不含 PTFE 的材料。

平面軸承(自潤軸承)、齒輪、線性滑軌: igus 開發並生產由高性能工程塑膠製成的動態零組件,由於添加劑的作用,這些產品不僅堅固、耐磨損、耐化學品和耐候,而且還能在無需額外潤滑劑的情況下進行低摩擦乾式運行。這些添加劑還包括多氟烷基物質 (PFAS),歐盟未來可能會更嚴格管制這類化學品。iglidur 自潤軸承技術業務負責人 Lars Butenschön 表示:「因此許多設計工程師已經在尋找既不影響功能又盡可能經濟高效的替代方案,近年來,igus 的材料科學家們投入了大量的研究和開發工作,從射出成型、3D 列印和棒板材等零件中製造出不含 PTFE 的材料。我們已經可以提供 27 種不含 PTFE 且經過 PFAS 測試的材料,這些材料用於我們的動態工程塑膠中,從拖鏈到自潤軸承、滾珠軸承、棒板材和 3D 列印材料。」Lars Butenschön 表示:「儘管進行了更換,但它們仍能保持經過考驗的技術規範,我們在 5,500 平方公尺的測試實驗室進行的測試也證實了這一點。」

成功通過 PFAS 檢測:從自潤軸承和線性滑軌到 3D 列印的材料

igus 已經為其成熟的工程塑膠自潤軸承( iglidur J、W、G、X 和 H 標準系列產品)提供不含 PTFE 的替代品,這些軸承被應用於全球各地的機器、系統和車輛中。Lars Butenschön 強調:「自 2025 年以來,我們已經能夠在不使用 PTFE 的情況下實現約 75% 的自潤軸承應用,這些產品也經過了 96 種被認為對環境和健康至關重要的 PFAS 檢測,不含任何濃度超過 0.1%(重量比)的物質。」在 K 德國杜塞道夫橡塑膠展,igus 將展示更多不含 PTFE 的新產品– 從滾珠軸承、關節軸承、轉盤軸承到齒輪和線性滑軌,再到耐彎曲電纜和用於 3D 列印的新樹脂。Lars Butenschön 解釋:「如果對這種不含 PTFE 且通過 PFAS 測試的替代品的需求持續增加,我們將能夠以更具成本效益的方式進行更大批量的生產和原材料採購,從而進一步縮小與傳統產品相比的價格差異。」

不含 PTFE 的材料更加耐磨耗

對摩擦和磨損行為的研究也顯示,與含有 PTFE 的參考材料相比,含有替代 PTFE 的 iglidur 材料具有更佳的性能。例如,最多可降低 50% 磨損,巧妙的配方設計也意味著材料在溫度穩定性、機械強度和收縮行為方面的已知性能幾乎保持不變。為了進一步推動發展,igus 目前正將其測試實驗室的軸承及線性科技擴充至目前的三倍大小 – 總面積達 1,500 平方公尺。 有了測試實驗室、內部技術中心和深入的研究,igus 今天就能 為客戶和潛在用戶提供明天法律可能要求的解決方案,而且更環保、技術更卓越。

關於 PTFE 的影片:

圖片說明:

圖片 PM5425-1 igus 動態工程塑膠已使用 27 種不含 PTFE 且經過 PFAS 測試的材料,例如圓棒材、乾式軸承、滾珠軸承、魚眼軸承或線性滑軌。(來源:igus GmbH)

在文章底下評論

請填寫您的意見。

在意見被處理之前,您的意見將會由管理員來保管。