節省空間、耐磨損、抗靜電:適用於無塵室的緊湊型拖鏈 e-skin soft ESD

發佈於: 3 3 月, 2026

對電動車和人工智慧的需求不斷增長,因此需要越來越多的鋰電池和微晶片。微小的靜電電荷(ESD)肉眼不可見,但會損壞半導體和電子產品生產中的敏感產品。因此,在這些產品附近使用的所有機器零組件都必須具備抗靜電功能。然而,在佈線階段往往難以滿足此條件,因為多數佈線材料通常不具備抗靜電功能。為了解決這個難題,igus 開發了一種新型與無塵室兼容的 e-skin soft ESD 無塵室柔軟型浪管,這是一種緊湊型拖鏈,由於材料中添加了特殊添加劑,因此既耐磨又抗靜電。

查看更多...

具有射出成型品質的 3D 列印零件:igus 擴大列印線材產品範圍

發佈於: 9 3 月, 2026

相較於標準 3D 列印材料,igus 不含 PTFE 的新型 3D 列印線材的耐磨係數提升 100 倍。如果需要由高性能工程塑膠製成的耐磨零件,igus 可提供 50 多種射出成型材料以滿足不同應用需求。3D 列印服務可用於經濟高效地快速生產特殊形狀的零組件、原型或小批量產品。igus 已將 iglidur i190PF 添加到其 3D 列印線材系列中,客戶現在可以透過 3D 列印輕鬆獲得極其堅固、耐磨且不含 PTFE 的零組件。

查看更多...

可靠的線性技術,讓您在聖誕節期間享受無停機的歡樂體驗

發佈於: 23 2 月, 2026

法國奢華時尚品牌 DIOR 的櫥窗每年都讓數十萬人著迷,他們所沒有看到的:為了營造冬季魔術, 設計師必須克服許多挑戰,例如為移動的人偶尋找在嚴寒中也能運作的電動調節系統。igus 的線性滑台具有良好耐候性且免潤滑,讓聖誕魔術完美呈現、亮眼登場。

查看更多...

igus 的新型控制元件加速了原型開發

發佈於: 9 2 月, 2026

igus 的新型 drylin 控制元件使這一切成為可能。緊湊型 drylin DLE-CU-9 無需繁瑣的佈線,也無需單獨的控制系統和 IT 系統,從而加快了量產機的調試和原型機的開發,它也是一個功能齊全的簡單自動化任務解決方案。控制元件可以在任何地方快速投入使用,黑盒子就像平裝書一樣小巧,重量只有 645 克,因此很容易攜帶。使用者只需在使用地點連接電源和步進馬達即可。可透過步進開關,以 1.1 至 4A 的八級電流調整不同馬達尺寸的運轉電流。此外,還有一個用於切換 24V 和 48V 工作電壓的轉換開關,可調節不同的馬達轉速。

查看更多...

與 igus 一起挑戰世界最盛大的太陽能拉力賽

發佈於: 2 2 月, 2026

藉由太陽能挑戰極限沙漠旅程!來自亞琛工業大學和亞琛應用科技大學的 Sonnenwagen 團隊證明了其可行性,學生們使用 igus 免潤滑、高性能工程塑膠製成的輕量化、堅固零件,打造了一輛太陽能汽車,並接受了終極挑戰:2025 年普利司通世界太陽能車挑戰賽在橫越澳洲的 3,000 公里路線上,團隊一路奮戰,最終獲得第四名。結合德國卓越工程與永續移動,創造真正的勝利。

查看更多...