未來港口的改革者: igus 為第 2,000 台 STS 起重機配備拖鏈

發佈於: 27 6 月, 2025

全球各地的海港都面臨著巨大的壓力:為了保持競爭力,碼頭必須在更短的時間內處理更大的船舶。因此,越來越多的客戶使用與工業 4.0 相容的現代化零組件,例如 igus 的堅固拖鏈系統。igus 動態工程塑膠專家目前已為第 2,000 台 STS 起重機配備了拖鏈,並正在幫助越來越多的碼頭迎向未來。

查看更多...

igus 不含 PTFE 的定位系統可實現精確調節

發佈於: 25 6 月, 2025

無論是使用感測器移動到指定位置,將頭枕調整到所需高度,還是將螢幕調整到符合人體工學的位置: igus 推出了帶有不含 PTFE 的 drylin WWP 新型線性滑軌,可執行簡單的定位任務,例如在汽車內裝。該解決方案直觀、緊湊、耐用,並且由於採用了免潤滑高性能工程塑膠和鋁的材料組合,因此特別輕巧、衛生且維護成本低。

查看更多...

使用新型 igus 滑動拖鏈可將室內起重機的成本降低高達 40%

發佈於: 11 6 月, 2025

拖鏈專家 igus 在漢諾威工業展上展示了滑動拖鏈的新產品,它是專門為滑行應用而開發的,非常適合長達 30 公尺的行程,例如室內起重機,其緊湊的設計可確保節省 30% 至 40% 的成本。

查看更多...

igus二氧化碳 排放量 減少 80% : 能量傳輸保護拖鏈系列 E2.1 採用再生材料

發佈於: 14 5 月, 2025

繼成功開發出世界上第一款由再生塑膠製成的能量傳輸保護拖鏈之後,運動塑膠工程塑膠專家igus又邁出了下一步:該公司正在將其標準能量傳輸保護拖鏈系列 E2.1 的整個目錄範圍轉換為新型再生材料 igumid 材質 CG LW。

查看更多...

igus 推出不含 PTFE 的耐磨損自潤軸承系列

發佈於: 8 5 月, 2025

適逢漢諾威工業展, igus 宣布了一項突破:科隆的材料開發人員已成功從 iglidur G、 iglidur X 和 iglidur H 系列中生產出成熟的聚合物乾式自潤軸承,這些軸承可用於世界各地的機器、系統和車輛,且不含 PTFE。對於許多公司來說,這是一個好消息,因為 PFAS 法規可能會更加嚴格,甚至可能被禁止,因此他們正在尋找尋找未來替代方案。

查看更多...